Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

SuccessStory MillboardP5010

Los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad se reducen significativamente

Antecedentes

Millboard es un fabricante familiar de placas de poliuretano para uso comercial y doméstico. Un lugar típico donde se utilizarían estas placas, sería en jardines de hoteles y restaurantes. La ventaja de los suelos de poliuretano en relación con los de madera, es que no requieren en absoluto ningún matenimiento, mientras que las terrazas de madera requieren de aceite una vez al año. El principal problema que tenían era en la línea de desmolde. Debido a que los suelos son rugosos, la unidad de vacío existente no proporcionaba el caudal de vacío suficiente para hacer frente a la pérdida por las estrías y por lo tanto las otras ventosas no estaban recogiendo del molde. Ellos estaban sustituyendo al menos una de esas unidades de vacío por año antes de que fallara.

Solución

La solución fue la utilización de la bomba de vacío P5010 de Piab. La otra unidad de vacío tenía vacío y soplado incorporado. Ofrecimos nuestro vacuostato y válvula de soplado para competir con la otra unidad de vacío. La solución Piab con tecnología COAX® ha demostrado ser muy fiable y ha mejorado la productividad reduciendo los tiempos de inactividad, debido a que las pérdidas fueron eliminadas.

Resultados

El cliente disfruta de la ventaja de reducir significativamente los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. El cliente está muy satisfecho con los 5 años de garantía que le ofrece Piab, esto le da una gran tranquilidad. La otra unidad de vacío tenía 1 año de garantía. Lo más importante, la solución de Piab no falla en la recogida del producto. El costo de la otra unidad de vacío, era aproximadamente £450, había una de estas bombas por ventosa. La unidad de Piab con el vacuostato y la válvula de soplado fue aproximadamente £410. La unidad de Piab atiende a dos ventosas.  El ahorro para el cliente es de aproximadamente £490 por año por unidad. Las otras bombas fallan a razón de una por año, debido a esto el cliente las reemplaza por bombas Piab. El cliente intentará hacer funcionar las bombas con 4 ventosas Piab, lo que le permitirá ganar aún más dinero.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos