Forvet SpA hat End-of-Arm-Tools entwickelt, in denen DURAFLEX®-Friction-Saugnäpfe, VGS™5010-Vakuumerzeuger und piSAVE®-Geräte von Piab verbaut wurden. Diese EOATs ermöglichen die Handhabung von unterschiedlich großen Glasscheiben in dem hochmodernen Glasbearbeitungssystem COMBIFLEX und wurden bei einem führenden multinationalen Unternehmen der Baubranche installiert.
Das COMBIFLEX-System von Forvet gilt als technologisches Juwel, das sechs Maschinen in einer vereint und dabei gleichzeitig das fertig bearbeitete Produkt fräst, bohrt, schleift, reinigt und trocknet.
Die Komponenten von Piab werden für das automatisierte Be- und Entladen der Glasscheiben, bis zum Abschluss der vom System durchgeführten Arbeitsschritte eingesetzt. Im ersten Arbeitsschritt nehmen die DURAFLEX®-Saugnäpfe das Glas senkrecht von einem Maschinengestell auf und legen es waagerecht auf die Werkbank der Produktlinie. Dieselben Saugnäpfe, die auch an der automatisierten Entladestation positioniert sind, nehmen das Glas in horizontaler Position von der Produktlinie auf und stellen es in vertikaler Position auf dem Maschinengestell ab.
Es werden Glasscheiben zwischen 3 und 19 mm Stärke gehandhabt, die je nach Größe der Glasscheiben eine erhebliche Gewichtsbelastung darstellen können. Das Beladen des Glases erfolgt vollautomatisiert, wodurch Risiken im Zusammenhang mit manuellen Arbeiten vermieden werden. Das manuelle Be- und Entladen der großen und schweren Glasscheiben wäre für einen einzelnen Bediener ohne den Einsatz spezieller Geräte nicht möglich und würde zu Einschränkungen und verlängerten Be-/Entladezeiten führen, ganz zu schweigen von der Gefahr eines Glasbruchs.
Forvet konnte durch die Komponenten von Piab und Dank der optimalen Gripzuverlässigkeit der gelieferten Lösungen die Produktivität steigern, die Ergonomie der Maschinen verbessern und dem Endkunden erhebliche Energieeinsparungen ermöglichen.
Dr. Francesca Gariglio, Marketing Manager und Sales Coordinator bei Forvet, sagt: „Unsere Maschinen arbeiten in feuchten Umgebungen und handhaben zerbrechliche Glasscheiben. Wir müssen daher sicher sein, dass ein optimaler und zuverlässiger Griff gewährleistet wird. Wir können uns keine Störungen bei der Glasaufnahme und erst recht nicht beim Entladen nach erfolgter Bearbeitung leisten. Daher haben wir uns für einen zuverlässigen Partner wie Piab entschieden.“
Ing. Gallo, Techniker bei Forvet, fügt hinzu: „Wir arbeiten seit einiger Zeit mit Piab zusammen. Wir kennen deren Vakuumsauger und die DURAFLEX®-Saugnäpfe aus unseren anderen Glasbearbeitungsanlagen wie FORBOT und KEY. Wir arbeiten eng mit den Technikern der italienischen Niederlassung zusammen und schätzen deren schnelle Reaktion, ihr Engagement bei den Problemlösungen, die Einhaltung der Lieferzeiten sowie die Beratung bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen. Für uns ist dies zusammen mit der Qualität des Produkts ein entscheidender Aspekt und der Grund, warum wir uns für Piab entschieden haben.“
Die DURAFLEX®-Saugnäpfe von Piab sind ideal für die Handhabung flacher Oberflächen geeignet, da sie über eine hohe Haltekraft und einen hohen Reibwiderstand verfügen. Sie bestehen aus strapazierfähigem DURAFLEX®, einem speziell von Piab entwickelten patentierten Material, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Dieses Material ist aufgrund seiner abdruckfreien Eigenschaften besonders für die Handhabung von Glasscheiben geeignet.
Die VGS™5010-Vakuumerzeuger basieren auf der COAX®-Vakuumtechnologie von Piab, die den Energieverbrauch reduziert und gleichzeitig einen sicheren und schnellen Grip aufgrund des anfänglich hohen Vakuumflusses ermöglicht. Selbst bei niedrigem oder schwankendem Speisedruck kann diese Pumpeneinheit eine optimale Leistung erbringen. Dies wurde in individuellen Vergleichstests vom Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Dresden nachgewiesen. Diese Tests zeigten, dass die Ejektoren von Piab deutlich weniger Druckluft benötigen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen wie die Ejektoren anderer Anbieter. Folglich wurden durch den Einsatz der Piab-Ejektoren die Kosten der Druckluftversorgung und damit die Gesamtkosten der Produktion deutlich reduziert.
Die piSAVE®-Geräte von Piab wurden an die VGS™5010-Vakuumerzeuger montiert, um den Druckluftverbrauch weiter zu reduzieren. piSAVE® ON/OFF spart Druckluft, indem es die pneumatische Versorgung (Druckluft) des Erzeugers bei Erreichen des gewünschten Vakuumniveaus unterbricht, während das Vakuumniveau in den Saugnäpfen bestehen bleibt. Das piSAVE® Release ermöglicht eine schnelle Freigabe des gehandhabten Objektes ohne weitere Eingangssignale und ohne zusätzlichen Druckluftverbrauch.