Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

PR UpgradeKitConveyor

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Piab Vakuumförderers der C-Serie

Datum 25.03.2013

Einfaches Nachrüsten

Piab, einer der führenden Anbieter industrieller Vakuumtechnologie, bringt einen Nachrüstsatz für seine Vakuumförderer der C-Serie auf den Markt.

Mit diesem Nachrüstsatz ist der Umstieg aufgrund einer Standardschnittstelle zwischen dem Förderer der C-Serie und dem neuen piFLOW®p Förderer problemlos möglich. Der Nachrüstsatz besteht aus einer neuen, mit der COAX®-Technologie betriebenen Vakuumpumpe, einer sog. piPREMIUM-Pumpe, sowie einer Abdeckung, einem Schocktank und einem Regelventil. Der Nachrüstsatz lässt sich einfach ohne jegliches Werkzeug an den bestehenden Förderer der C-Serie anschließen.

Durch das effiziente COAX®-Design, mit dem die Energiekosten im Bereich Druckluft eingespart werden, profitieren die Anwender von der neusten technischen Entwicklung in der Vakuumtechnologie. Durch einen integrierten Schalldämpfer wird der Geräuschpegel in der Arbeitsumgebung verringert. Die Betriebszeit wird durch ein wartungsfreundliches Design mit weniger innenliegenden Teilen, d. h. einem Verbindungspunkt, erhöht. Dank der hygienischen Aspekte des Förderers werden eine problemlose Demontage sowie einfache Reinigung der Teile gewährleistet. Abgesehen von allen neuen, durch den Nachrüstsatz erworbenen technischen Vorteilen, können alle anderen Komponenten weiterhin verwendet werden, was sowohl unter wirtschaftlichen als auch unter ökologischen Gesichtspunkten vorteilhaft ist.

Mittels einer geringen Investition wird der Förderer durch die zusätzliche Kapazität mit der neuen modularen piPREMIUM-Pumpe den zukünftigen Anforderungen gewachsen sein.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns