Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr
Datum 18.12.2013
Piab kündigt die Einführung von piSECURE, eines neuen dezentralen Vakuumejektors für geschlossene Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen bei Strom-oder Systemausfall an. Diese Sicherheitsfunktion basiert auf einem sehr dichten zusätzlichen Vakuumrückschlagventil.
Der größte Vorteil für den Kunden ist die Betriebssicherheit bei der Verwendung von Vakuumhebegeräten. Im Fall von System-oder Stromausfall, lässt der piSECURE Ejektor das Bauteil nicht fallen. Somit reduzieren sich die Ausfallzeiten und die Kosten für die Verschrottung beschädigter teurer Teile. Dezentralisierung spielt in den Sicherheitsaspekten von piSECURE eine große Rolle, da der Ausfall eines Saugnapfs sich nicht auf den Rest des Systems auswirkt. Das Rückschlagventil hat eine hohe Dichtigkeit und eine sehr geringe Leckrate. Der Kunde hat zusätzlich die Möglichkeit, jede einzelne Saugnapf-Ejektor Kombination zu überwachen. An einem Handhabungsgerät – Manipulator – wird aus Sicherheitsgründen eine visuelle Analoganzeige oder ein herkömmlicher Vakuumschalter für jede Saugnapf-Pumpen-Kombination empfohlen.
Piab´s energieeffiziente COAX® Technologie bietet eine schnelle Reaktions- und Evakuierungszeit, um schnelle Handling- und Zykluszeiten zu erreichen. Eine optionale Energiespar-Funktion eröffnet dem Kunden die Möglichkeit den Energie- bzw. Luftverbrauch um bis zu 99% zu reduzieren. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch die Verwendung eines integrierten Vakuumfilters erreicht, der den Ejektor vor Staub und Teilchen schützt.
Typische Anwendungen, bei denen die piSECURE Ejektoren sehr gut passen sind ergonomische Hebegeräte (Manipulatoren) sowie über Kopf Kräne (Traversen), Anlagen zur Aufnahme von Glas, Blechen und anderen dichten Materialien, die manuell gehandhabt werden sollen. piSECURE ist außerdem sehr gut geeignet, wenn geltende Normen und Vorschriften für Vakuum-Handhabungseinrichtungen einhalten und erfüllt werden müssen. Auch bei Roboter-Handling -Anwendungen von hochwertigen dichten Bauteilen, kann piSECURE verwendet werden, um die hohen Kosten für fallen gelassene Teile bei einem Stromausfall zu eliminieren. Beispiele sind geformte Gläser und Bleche im Rohbau und bei der Montage von Autos.
Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com