Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piFLOW®p-Familie

Pulvertransport der nächsten Dimension

Datum 08.10.2012

Mit sofortigem Zugriff auf alle technischen Spezifikationen, Zeichnungen und CAD-Dateien.

Piab, ein führender Anbieter von industrieller Vakuumtechnologie stellt piFLOW®p vor. Die neue Premium Förderer Linie von Piab erfüllt die hohen Anforderungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Aufgrund Ihres bewährten Designs für Robustheit und der Reinigungsmöglichkeit werden Piab‘s Förderer als die führende Alternative für Vakuumförderung weltweit angesehen. Mit der Einführung von piFLOW®p werden wir noch einen weiteren Schritt in Richtung Flexibilität, dynamischer Dokumentation und kürzerer Lieferzeit gehen.

Das Vakuum von piFLOW®p wird auf die energieeffizienteste Art erzeugt, nämlich durch die Verwendung von COAX® Cartridges. COAX® Cartridges sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als herkömmliche Ejektoren. Das ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems. Ein Vakuumsystem, basierend auf der COAX ® Technologie, kann Ihren Kunden einen dreimal höheren Vakuumfluss bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs bieten, als herkömmliche Systeme. Durch die Verwendung von COAX® erhält man auch die Flexibilität, die Pumpenleistung im Handumdrehen anzupassen.

Die piFLOW®p Familie hat eine seitlich montierte Pumpe, um eine flachere Bauhöhe zu erzielen und den Förderer damit noch kompakter zu machen. Eine weitere Verbesserung der Fördererlinie ist, dass sowohl der Schalldämpfer als auch die zentrale Abluft in die Pumpe integriert sind, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Für den Anwender gibt es auch klare Vorteile durch die Möglichkeit die Pumpe für Service und Wartung schnell und einfach zu demontieren.

”Das neue piFLOW®p Design ermöglicht es, Ihren Förderer anzupassen und gleichzeitig direkten Zugriff auf technische Daten, Zeichnungen und CAD-Dateien über www.piab.com zu haben. Das erleichtert die Integration erheblich, denn Sie können Ihre Konfigurationsparameter online ändern und sehen, ob das Fördersystem in Ihre Anwendung passt, anstatt Wochen auf eine neue Zeichnung vom Lieferanten zu warten. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden die Projekt-Vorlaufzeit zu senken, ohne dabei Kompromisse in der Flexibilität einzugehen”, sagt Josef Ramslöv, Vizepräsident Material Handling Division.

Piab hat auch die nützlichen Funktionen von früheren Fördererlinien in die neue Familie integriert, wie z.B die Möglichkeit eine große Vielfalt an Produkten (von brückenbildendem bis zu rieselfähigem Pulver) zu handhaben, die Flexibilität das Chargenvolumen zu erhöhen ohne einen völlig neuen Förderer kaufen zu müssen, das schlichte Design um eine schnelle Reinigung zwischen den verschiedenen Chargen und somit eine geringe Ausfallzeit zu gewährleisten.

piFLOW®p wurde gemäß USDA und GMP-Richtlinien konzipiert. Alle Materialien sind FDA zugelassen und alle Konfigurationen können mit einem ATEX Staub-Zertifikat geliefert werden.

In Kürze wird Piab auch den Kunden die Möglichkeit eröffnen, die eine bestehende Förderlinie nutzen, ihr Pumpenmodul mit dem neuen Modul aufzurüsten, um so den Zugang zu den neuen Vorteilen zu erhalten.

Der modulare Aufbau des piFLOW®p wird auch eine schnellere Verfügbarkeit bzw. eine Verkürzung der Lieferzeiten auf etwa drei Wochen gewährleisten. Alle piFLOW®p stammen aus einer neuen Montagelinie in Frankfurt, Deutschland.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden. 

Mehr Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns