Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab's e-catalogue for iPad

Piab nutzt neue Technik zur Kommunikation von herkömmlichen Informationen

Datum 01.11.2011

1. November 2011:

Piab, ein führender Anbieter der industriellen Vakuumtechnologie, bringt seinen neuen, für Tablet-PCs konzipierten elektronischen Katalog auf den Markt.

Um besser auf Kunden und Geschäftspartner eingehen zu können, macht Piab mit dem Einsatz einer neuen Technik zur Kommunikation herkömmlicher Informationen einen riesigen Schritt nach vorne. Ab September 2011 verfügt Piab über eine elektronische Version seines Vakuumautomatisierungskatalogs – ein e-catalogue.  

Dieser e-catalogue wird im Apple App Store zum kostenlosen Download auf Ihr iPad, dem neuesten mobilen Informationsnutzungsgerät, online zur Verfügung stehen. Es wird auch eine Version für Android-Geräte sowie eine Version für handelsübliche Computer auf www.piab.com geben, wo jeder eine vollständig funktionsfähige Version mit Videos, Animationen, etc. einsehen oder eine eigenständige pdf-Datei herunterladen kann. Kunden haben die Möglichkeit, ihren eigenen e-catalogue zusammenzustellen, indem sie nur die Produkte auswählen, die sie haben möchten.

Piab hat alle seine Produktinformationen in einem einfach zu nutzenden Format online zur Verfügung gestellt. Der e-catalogue ist mühelos zu nutzen und es macht sogar Spaß, da man ganz schnell das Piab Produkt ausfindig machen kann, das man einzeln aufführen möchte.

Dies ist der erste große Schritt, den Piab als Branchenführer auf diese nunmehr weniger herkömmliche Plattform der Kommunikation von Informationen macht, aber es wird nicht der letzte Schritt sein. „Piab wird sich darauf konzentrieren, jedes neue verfügbare Tool einzusetzen, das unseren Kunden dabei hilft, produktiver und effektiver zu sein“, sagt Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication.

Piab hat weltweit das gesamte Piab Verkaufspersonal mit iPads ausgestattet, so dass sie innerhalb von Minuten an jedem Kundenstandort das vollständige Produktsortiment zeigen können. Mit Links zu einer Anzahl von Visualisierungen einschließlich Videos wird der zweidimensionale Katalog aus Papier lebendig.

Genauso wie Piab die Märkte für die neuesten Vakuumprodukte neu definiert hat, werden diese iPads Piab dabei helfen, das gleiche für die Kommunizierung von Produktinformationen in einer zeitgemäßen, aktuellen und sehr „coolen“ Art und Weise zu tun.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energie¬effizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX® eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hala El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns