Datum 13.09.2010
Neuer piGRIP™ bietet Energie- und Kosteneinsparungen
Piab, ein führender Anbieter der industriellen Vakuumtechnologie, bringt seinen neuen piGRIP™ Saugnapf - den ersten konfigurierbaren Saugnapf - auf den Markt. Der neue piGRIP™ gibt Unternehmen die Möglichkeit, die ideale Kombination von Lippe und Balg zu wählen, damit Verpackungslinien Produkte bei zuvor noch nie dagewesenen Geschwindigkeiten handhaben und gleichzeitig Energie einsparen können.
Der neue piGRIP™ Saugnapf, der in einer Palette von unabhängigen Lippen, Bälgen und Befestigungen in Größen von 25-77 mm zur Verfügung steht, kann für eine umfassende betriebliche Flexibilität für Tausende von Anwendungen maßgeschneidert werden. Während herkömmliche Greifer nur für ausgewählte Anwendungen eingesetzt werden können, kann der piGRIP™ auf individuelle Greif-, Hebe- und Höhenanforderungen angepasst werden, um eine Vielzahl an Produkten zu handhaben und zu mehreren Verpackungsmaschinen, einschließlich Roboterarmen, Rotationsanleger, Etikettiermaschinen und Kartonaufrichter zu passen. Der piGRIP™ kann sowohl bei neuen Maschinen als auch zur Nachrüstung von vorhandenen Systemen eingesetzt werden.
Die höhere Saug-Haftung des piGRIP™ unterstützt die Effizienz der gesamten Produktionslinie und ermöglicht somit höhere Maschinengeschwindigkeiten. Diese starke Haftung ist durch die Vielzahl an Lippen-Optionen möglich, die beim piGRIP™ zur Verfügung stehen und den Herstellern die Wahl der gewünschten Härte oder Weichheit für eine optimale Abdichtung geben. Flexible Lippen bieten z.B. extra Abdichtungsvermögen für das Handling von unebenen und porösen Materialien, wie z.B. Wellpappe, während Schaumstofflippen ideal für schwer handhabbare Produkte, wie z.B. starre Lebensmittelpakete oder Deckel mit strukturierten Oberflächen sind.
Bei dem piGRIP™ kann die ideale Kombination von Lippe und Balg ausgewählt werden, damit Hersteller nicht mehr länger Kompromisse zwischen der Haftung und der Arbeitsgeschwindigkeit der Maschinen eingehen müssen, was oftmals bei universell einsetzbaren Saugnapfeinheiten der Fall ist. Alle Piab Bälge haben ein geschütztes dünnwandiges Design, das sicherstellt, dass schnellere Kompressionen und Rückstellungen erreicht werden können, wodurch im Vergleich zu herkömmlichen Saugnäpfen von gleicher Größe eine besonders hohe Hubkraft ermöglicht wird. Mit dieser Fähigkeit, schnellere Beschleunigungen und mehr Hochgeschwindigkeitshübe zu handhaben, können Maschinen mit größerer Geschwindigkeit laufen und somit zu kürzeren Produktionszyklen und zur Steigerung der Gesamtproduktivität führen.
Der piGRIP™ ist auch in FDA zugelassenem Material erhältlich. Für die Lebensmittelindustrie sind Zertifizierungen erhältlich, wodurch sich der einzigartige Saugnapf für Anwendungen eignet, bei denen der direkte Kontakt zu Lebensmitteln notwendig ist.
Der neue konfigurierbare Saugnapf steuert auch Nachhaltigkeitsvorteile bei. Der piGRIP™ bietet 20-50 % mehr Hubkraft als Saugnäpfe von ähnlicher Größe, reduziert somit den Energieverbrauch und spart Kosten ein. Der piGRIP™ weist außerdem 100% recyclebares und trennbares Material auf, das nach der Aufbereitung des Saugnapfes für den gleichen Zweck oder für eine Anzahl anderer Zwecke wiederverwendet werden kann. Durch die Reduzierung von Abfall trägt dies zu einem umweltfreundlichen Abfallmanagementprogramm bei.
“Mit dem zunehmenden Bewusstsein für Umweltfragen suchen Verpackungshersteller nach Lösungen, die sowohl optimale Leistung als auch Energieeffizienz bieten”, sagte Ed McGovern, Vice President, Sales and Business Development North America, Piab. “Der neue revolutionäre piGRIP™ bringt einen Entwicklungssprung in der Vakuumtechnologie, denn dies ist das erste vollständige konfigurierbare Saugnapfkonzept auf dem Markt. Durch diese aufregende Entwicklung können wir Herstellern dabei helfen, ihre Verpackungslinien zu optimieren, und gleichzeitig zu einem nachhaltigen Umweltschutz beitragen.”
Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab hat eine weltweite Organisation mit Tochterunternehmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und ihren Hauptsitz in Schweden.
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:
Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com