Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piGRIP® bag lip

Greifen, Halten, Beschleunigen… wie nie zuvor

Datum 01.12.2011

Die neuen, für die Handhabung von Tüten und Beuteln konzipierten Bag Lips (Beutellippen) stellen das Highlight der neuen Ergänzungen für piGRIP® Saugnäpfe dar.

Piab, ein führender Anbieter der industriellen Vakuumtechnologie, lanciert eine Vielzahl von neuen Teilen, die speziell für den piGRIP® Saugnapf, dem ersten konfigurierbaren Saugnapf auf dem Markt, konzipiert wurden.

Die neue piGRIP® Bag Lip ist mit drei unterschiedlichen Durchmessern erhältlich und wurde so entwickelt, dass sie Tüten und Beutel viel effizienter handhaben kann als jeder andere auf dem Markt verfügbare Saugnapf. Es handelt sich hierbei ganz klar um einen herausragenden Saugnapf für die Handhabung von Tüten. Die besondere Ausführung der Lippe in Kombination mit dem stabilen und starken piGRIP® Balg / Hauptteil ermöglicht Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bei der Handhabung von Tüten, die noch nie zuvor bei Automatisierungseinrichtungen für Tüten gesehen wurden. Außer für normale Plastiktüten für trockene Nahrungsmittel (z.B. Chips) wurden die neuen piGRIP® Bag Lips für einen ausgezeichneten Grip bei Standbeuteln konzipiert, die mit flüssigen oder trockenen / nassen Nahrungsmitteln / Substanzen befüllt sind. Das Material der Lippe ist FDA zugelassen.

Mit diesem Potential, schnellere Beschleunigungen und mehr Hochgeschwindkeitshübe auszuhalten, können Maschinen bei höheren Geschwindigkeiten gefahren werden, die zu kürzeren Produktionszyklen und zu einer Steigerung der gesamten Produktivität führen. Die Beutellippen bringen die beste Leistung bei niedrigen Vakuumniveaus und geringer Saugleistung und sparen somit Energie auf Seiten der Vakuumpumpe ein.

Eine zuverlässige Funktionsweise kann durch die Nutzung von Piabs neuen Flow Restrictors für den piGRIP® Saugnapf erreicht werden. Bei der Handhabung von unterschiedlich großen, dichten Teilen mit einer Hebevorrichtung können Saugnäpfe schon mal den Gegenstand verpassen und dadurch verursachen, dass die Vakuumpumpe härter arbeitet, um den austretenden Luftstrom zu ersetzen oder gar den Gegenstand selbst fallen zu lassen. Der Flow Restrictor reduziert den Leckstrom, da er ein kleines Bohrloch zur Minimierung der Leckage bei offenen Saugnäpfen hat, während der Gegenstand dennoch sicher und zuverlässig mit den Saugnäpfen gehandhabt werden kann, die noch den Kontakt halten.

Push-on Fittings sind nunmehr von Piab für den piGRIP® Saugnapf verfügbar. Einfache Nachrüstungen anderer Push-on Saugnäpfe sind jetzt ein Klacks.

Da es sich um ein konfigurierbares Produkt handelt, besteht der piGRIP® Saugnapf aus einer separaten Lippe mit Balg und Befestigung. Der Abschnitt des Balgs hat eine Ergänzung eines besonders langen Balgs mit 6 Falten und verdoppelt somit die Höhe dessen, was gegenwärtig verfügbar ist. Dieser extra lange Hub ermöglicht das Greifen von Teilen an engen niedrigen Orten, wo er die Arbeit eines teureren Zylinders ausführen kann. Der 6-Balg steht für alle piGRIP® Saugnäpfe zur Verfügung.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energie­effizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX® eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns