Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Elektronischen Vakuumschalter mit dreifarbigem Display

Dreifarbiges Display bietet einen leichten Zugang zum Vakuumsystemstatus

Datum 20.02.2012

Neuer elektronischer Vakuumschalter hat ein duales LCD Display.

Piab, ein führender Anbieter von industrieller Vakuumtechnologie, bringt einen neuen elektronischen Vakuumschalter mit dreifarbigem Display zur Überwachung des Vakuumsystems und zur Energieeinsparung auf den Markt.

Der Schalter hat ein leistungsstarkes, dreifarbiges (rot, orange, grün) LCD Display, das leicht von weitem abgelesen werden kann. Somit ist es nicht mehr notwendig, dass sich jemand in der unmittelbaren Nähe von sich bewegenden Robotern oder Maschinenelementen aufhalten muss. Das duale Display zeigt sowohl den Sollwert als auch den Istwert an und ermöglicht dadurch eine genaue Überwachung des Vakuumsystems.

Mit den einfachen Schaltknöpfen ist die Einrichtung ein Kinderspiel, genauso wie die Montage, denn die Halterungen gehören zum Lieferumfang. Es stehen sieben unterschiedliche programmierbare Vakuumeinheiten zur Verfügung und der Schalter weist zwei wählbare PNP-Ausgänge auf - NO oder NC.

Ein „Stromspar“-Modus sorgt für eine Energieeinsparung von bis zu 30%. Zusammen mit einer einstellbaren Hysterese und den dualen Ausgängen ist dieser Schalter ein perfektes Tool für ein elektronisch gesteuertes Energieeinsparsystem für einen luftbetriebenen Vakuumejektor.

Weitere Funktionen umfassen einen Tastensperrmodus, um nicht ermächtigte oder versehentliche Änderungen zu verhindern. Eine einstellbare Reaktionszeitfunktion (2,5 – 1500 ms) vereinfacht die Feinabstimmung bei der Programmierung verbundener Abläufe für den Roboter oder die Maschine. Der Schalter ist sowohl CE-geprüft als auch RoHs-konform.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energie­effizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX® eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns