Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab vakuumförderer piFLOW®f

Das kosteneffizienteste Pulverförderkonzept für die Lebensmittelindustrie

Datum 18.06.2012

piFLOW®f wurde für Kunden entwickelt, die keine Kompromisse eingehen, wenn es um Preis, technische Leistung und Energieverbrauch geht.

piFLOW®f wurde für die Lebensmittelindustrie optimiert. Sämtliche mit dem Fördergut in Kontakt kommenden Teile sind FDA konform. Dennoch handelt es sich um eine kosteneffiziente Alternative, sowohl in Hinsicht auf die Kapazität als auch im Vergleich zu mechanischen Fördermethoden. Die vollständige Öffnung der Bodenklappe sorgt für einen sofortigen Austrag. Dies bedeutet gesteigerten Materialdurchfluss.

Die Erzeugung von Vakuum erfolgt auf die energieeffizienteste Art und Weise, nämlich durch den Einsatz von COAX® Technologie. Die COAX® Cartridges sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als herkömmliche Ejektoren und ermöglichen den Bau eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems. Ein Vakuumsystem auf der Grundlage der COAX® Technologie kann Ihre Kunden mit dem dreifachen Vakuumfluss versorgen wie herkömmliche Systeme, der Energieverbrauch wird gleichzeitig gesenkt.

„Im Vergleich zu herkömmlichen Förderern ermöglicht das neue piFLOW®f Modell bei vielen Materialien die doppelte Förderkapazität. Da es sich hierbei um ein Produkt in Lebensmittelqualität handelt, ist es für einen großen globalen Markt interessant", sagt Josef Ramslöv, Vice President Material Handling Division.

Genau wie alle anderen Piab Förderer ist der piFLOW® ATEX Staub klassifiziert.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX® die nächste Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Leitch
Regional Director Europe
Tel: +49 6033 80600
E-mail: Michael.leitch@piab.com

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns