Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSAVE sense

Dank piSAVE sense ist keine große Vakuumpumpe mehr nötig

Datum 01.03.2013

Revolutionäres neues Saugnapf-Rückschlagventil spürt die Anwesenheit von Teilen

Piab, einer der führenden Anbieter industrieller Vakuumtechnologie bringt piSAVE sense auf den Markt, ein Durchflussregel/ -rückschlagventil für Saugnäpfe. Piabs neues piSAVE sense Ventil verfügt über ein neues, innovatives, verlässliches Design. Es funktioniert perfekt in jeder Ausrichtung, sogar auf dem Kopf stehend. Es ist schmutzunempfindlich und erhöht bezeichnenderweise den Vakuumstrom durch das Ventil, wenn das Vakuum abnimmt, um eine Leckage zu kompensieren. Dadurch erhält es die hohe Hebekraft in den Saugnäpfen aufrecht, die mit dem Produkt in Kontakt sind. 

Die piSAVE sense Durchflussregel/ -rückschlagventile werden zur „Objekterkennung“ bei flexiblen Vakuum-Handhabungsgeräten mit einer zentralen Vakuumpumpe verwendet.  Dank der Ventile ist es möglich, dass mehrere Saugnäpfe die zu handhabenden Platte(n) /Objekt(e) verfehlen (oder teilweise verfehlen) können und im System dennoch ein ausreichend großes Vakuum aufrecht erhalten wird. Außerdem ermöglichen sie ein schnelles Ablegen oder Abblasen.  Es hat sich gezeigt, dass traditionelle Durchfluss/ -rückschlagventile für Saugnäpfe wie z.B. Strömungsventile mit Kugel, äußerst ausrichtungs- und schmutzempfindlich sind. 

Zu den Vorteilen für den Nutzer zählt ein verringerter Leistungsbedarf seitens der Vakuumpumpe, da nur die Saugnäpfe verwendet werden, die für die Aufgabe benötigt werden. Dadurch werden die Investition für die Pumpe und der Energieverbrauch gesenkt.  Nutzer haben auch die Möglichkeit, flexible Hebegeräte zu konstruieren, die für eine Vielzahl von unterschiedlich großen oder geformten Paneelen/Platten geeignet sind. Somit ist nur noch ein Hebegerät nötig.

Das Ventil piSAVE sense ist als integrierte Option für Piabs konfigurierbare Saugnäpfe piGRIP® erhältlich und kann auch als eigenständiges Produkt für Saugnäpfe jeglicher Art und Marke verwendet werden.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns