Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Der ergonomische Vaculex® Heber von Piab

Verwenden Sie Vaculex®-Heber für die Handhabung Ihrer e-parcels

Datum 09.05.2018

Mit Hilfe der ergonomischen Heber von Piab handhaben Sie E-Commerce-Pakete jeder Größe ohne die körperliche Belastung Ihrer Mitarbeiter.

Täby, Sweden – Die zunehmende Popularität des Einkaufens im Internet bedeutet, dass eine zunehmende Anzahl von Paketen in vielen verschiedenen Formen und Größen an E-Commerce-Auftragsabwicklungszentren, Distributionszentren und Paketdienst-Terminals gehandhabt werden müssen. Die ergonomischen Vaculex®-Heber von Piab 

bieten ausgezeichnete, halbautomatische Handhabungslösungen, die der Belastung der Mitarbeiter in solchen Einheiten oder Depots ein Ende machen. Die flexiblen und anpassbaren Vakuumheber ermöglichen den Mitarbeitern die mühelose Handhabung von Paketen. Dadurch werden die mit der manuellen Handhabung verbundenen Gefahren, wie Schmerzen und Verletzungen der Wirbelsäule, des Rückens oder der Schultern sowie Verletzungen durch repetitive Belastung verringert.

Der E-Commerce-Einzelhandelsumsatz, der eine jährliche Wachstumsrate von etwa 20 Prozent aufweist, wird laut Schätzungen bis 2020 fast 15 Prozent der gesamten weltweiten Einzelhandelsausgaben ausmachen, ein Wert von insgesamt 4 Billiarden US-Dollar. Solche Prognosen beinhalten viele Millionen von E-Commerce-Paketen in verschiedenen Größen, Formen und Gewichten. Die Pakete, die häufig lose in LKWs, Anhängern, Containern oder Luftfrachträumen gelagert sind, müssen ggf. mehrmals in Transportbehältern oder auf Paletten aufgenommen und sortiert werden, bevor sie ihre endgültigen Ziele erreichen.

„Wir freuen uns sehr, die Bemühungen des Logistik- und Distributionssektors unterstützen zu können, um die mit der manuellen Handhabung verbundenen Gefahren zu verringern. Die flexiblen Lösungen von Piab sind für die meisten Anwendungen in einer Betriebsstätte geeignet, vom Laden und Entladen bis zum Neuverpacken und Zurücksenden“, sagt David Collins, Vice President der Ergonomic Handling Division von Piab.

Vaculex®-Heber ermöglichen Effizienzverbesserungen und erhöhen die Produktivität der Logistikketten, indem sie einen guten Fluss bei Handhabungsverfahren garantieren und gleichzeitig Paketschäden begrenzen, die die Zufriedenheit von Einzelhandelskunden beeinträchtigen könnten. Die ergonomischen Heber können an beiden Enden leichter Teleskopförderer angebracht werden, die als optionales Zubehör angeboten werden. Vaculex® bietet außerdem einzigartige und flexible Lösungen, wenn die Deckenhöhe oder enge und umschlossene Räume mit einem begrenzten Arbeitsbereich ein Problem darstellen könnten.

Ergänzend zu seinen ergonomischen Vaculex®-Hebelösungen bietet Piab eine breit gefächerte Auswahl an Ersatzteilen und praktischem Zubehör an, beispielsweise eine handliche Fernbedienung, eine geräuschdämmende Abdeckhaube und ein Energiesparsystem, das die Vakuumpumpe bei Nichtgebrauch automatisch abschaltet. Dazu kommt ein hervorragender After-Sales- und Wartungsservice. Jeder Kunde, der sich für Piab entscheidet, kann sich auf beste Betreuung vor, während und nach dem Kauf verlassen.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe  
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns