Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr
Datum 06.07.2016
Verbesserte und intelligente Abblasefunktionen machen den Vakuumejektor piCOMPACT®23 noch energieeffizienter.
Täby, Schweden – Die Premium-All-in-one-Vakuumejektorplattform piCOMPACT®23 wird ab sofort mit einer beeindruckenden Anzahl an einzigartigen und patentierten Zusatzfunktionen angeboten.
Hierzu zählen unter anderem zwei einzigartige und speziell entwickelte Abblasefunktionen, die dem Kunden eine optimale und energieeffiziente Vakuumerzeugung für jede Anwendung bieten.
Das integrierte und patentierte Ventil der Piab-eigenen verstärkten Abblasefunktion gewährleistet ein effizienteres, leistungsstärkeres und energiesparenderes Abblasen und somit schnellere Produktionszyklen. Darüber hinaus ist ein Floaten von Saugnäpfen bei gleichzeitiger Positionierung dieser, beispielsweise in ergonomischen Handhabungsgeräten, möglich. Die Kunden werden möglicherweise auch feststellen, dass sich diese Funktion beim Reinigen von Saugnäpfen in staubigen Umgebungen als durchaus praktisch erweist.
Der zweite neue und einzigartige Abblasemechanismus von Piab ist die patentierte Intelligent Blow-Off-Funktion (IBO), die den Abblasevorgang automatisch ausschaltet, sobald kein Vakuum mehr vorhanden ist. Dadurch besteht die Möglichkeit, noch mehr Energie einzusparen.
"Sowohl die verstärkte Abblasefunktion als auch die IBO-Funktion sind für eine weitere Verbesserung der Energieeffizienz des Vakuumejektors konzipiert. Und beide Funktionen sind der piCOMPACT®23 vorbehalten. Das bedeutet, dass wir eine wahrhaft energieeffiziente All-in-one-Vakuumejektorplattform anbieten können, die sich positiv auf die Energierechnung unserer Kunden auswirkt und trotzdem die bestmögliche Leistung für jede Anwendung bietet", so Joseph Karbassi, Vice President der Automation Division von Piab.
Außerdem sind die Abblasefunktionen mit weiteren Zusatzfunktionen kompatibel, die als optionale Extras für die piCOMPACT®23 angeboten werden, wie die bistabilen (Latching) On/Off-Ventile. Diese können in Systemen eingesetzt werden, die anfällig gegenüber Notabschaltungen sind, oder aber in Systemen, die teure Objekte handhaben. Hierzu zählt auch die patentierte Self-Adhesion Control (SAC), die ein Vakuum, das in den Saugnäpfen bei nicht aktiviertem Ejektor entsteht, auf intelligente Weise erkennt und eliminiert.
1951 gegründet entwickelt Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab ein komplettes Programm an Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweit agierende Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com