Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr
Datum 20.05.2016
Explosionssicherheit gilt nun auch für den neuen speziellen Tablettenförderer piFLOW®t von Piab.
Täby, Sweden – Piabs hochmodernen Tablettenförderer piFLOW®t, der nicht nur auf die sichere Förderung empfindlicher Tabletten, sondern auch auf die strengsten Standards bei der Explosionssicherheit ausgerichtet ist, gibt es nun in einem von ATEX für den Einsatz bei Staub und Gas zugelassenem Design.
„Mit unserem einfach zu verwendenden Produktkonfigurator können die Kunden eine Fördererkonfiguration wählen, die nach der ATEX-Richtlinie sowohl für Staub als auch für Gas zertifiziert ist, und auch eine Konfiguration, die genau auf die besonderen Anforderungen einer bestimmten Anwendung zugeschnitten ist“, sagt Jarno Tahvanainen, Vice President Material Handling Division von Piab.
ATEX ist die Richtlinie der Europäischen Union, die regelt, welche Ausstattung und Maschinen in einer Umgebung mit einer explosionsfähigen Atmosphäre betrieben werden dürfen. Mischungen aus Staub oder Gas und Sauerstoff können schwere Betriebsunfälle verursachen, wenn sie zum Beispiel einem Funken statischer Elektrizität ausgesetzt werden. Um also das Risiko solcher Staub- oder Gasexplosionen zu vermeiden, muss die in explosionsgefährdeten Bereichen betriebene Ausstattung sorgfältig konzipiert werden.
Bei Piabs ATEX zertifizierten Förderern werden alle Bestandteile aus Kunststoff oder Kautschuk, auch die Filter und Dichtungen zwischen den Modulen, aus ableitenden (antistatischen) Materialien hergestellt. Alle vollständigen Module oder Einheiten sind außerdem mit Dichtungen aus synthetischem Kautschuk (Nitril-Butadien-Kautschuk, NBR) mit antistatischen Eigenschaften ausgestattet.
Piab bietet ein großes Sortiment an ATEX-zertifizierten Einheiten, die so konfiguriert werden können, dass sich an die 300 unterschiedliche Konfigurationslösungen für vollständige Förderer ergeben, die den speziellen Anforderungen des Kunden perfekt entsprechen. Die neue ATEX-Richtlinie (EU/2014/34) ist seit dem 20. April 2016 in Kraft. Sie hat keine Auswirkungen auf die bereits installierten Vakuumförderer von Piab. Es werden alle Produktdokumentationen, Anleitungen und Konformitätserklärungen so aktualisiert, dass sie anstatt auf die alte Richtlinie auf die neue verweisen.
1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com