Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Sparen Sie Energie durch die piSMART®-Fabrik

Sparen Sie noch mehr Energie in der piSMART®-Fabrik

Datum 30.05.2018

Die piSMART®-Vakuumtechnologie ermöglicht energieeffizientere und produktivere Prozesse.

Täby, Schweden

Da die Vakuumtechnologie bereits auf Energieeffizienz und Produktivität ausgerichtet ist, bietet Piabs Industrie 4.0-Strategie piSMART® einen zusätzlichen Schub für Kunden, die so energieeffizient und produktiv wie möglich arbeiten möchten.

 

Piab hat bereits zahlreiche Energy Saving (ES) -Funktionen in seine marktführenden Vakuumtechnologieprodukte eingeführt. In der piSMART®-Produktpalette des Unternehmens werden diese Energiesparfunktionen durch die Anbindung an das Internet erweitert und weiter ausgebaut. Funktionen wie automatische Niveau Ermittlung (ALD), automatische Zustandsüberwachung (ACM), verstärktes Abblasen (ABO), intelligentes Abblasen (IBO) und automatische Timer-Abblasefunktion (ATBO) tragen alle dazu bei, den Energieverbrauch zu senken. In großen Vakuumsystemen können diese Merkmale dazu beitragen, den Luftverbrauch in jedem Zyklus um bis zu 90 Prozent zu senken.

 

Der Zugang zu Cloud-basierten "Big Data" -Analyse-Tools wird die Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs weiter verbessern und eine noch energieeffizientere Produktion gewährleisten. Zum Beispiel können Daten von einem Produktionsstandort mit Daten von anderen Standorten verglichen werden, um die Einstellungen für maximale Effizienz anzupassen.

 

Piab plant, in naher Zukunft eine wachsende Anzahl von piSMART®- und "Industrie 4.0" -fähigen Vakuumtechnologie-Produkten einzuführen, wobei der Fokus weiterhin auf Energieeffizienz und Produktivität gelegt wird. Zunächst wird sich das Unternehmen darauf konzentrieren, eine wachsende Anzahl seiner fortschrittlichsten Vakuumtechnologieprodukte für die intelligenten Fabriken der Zukunft auszurüsten. Es wird jedoch auch an einer intelligenteren piSMART®-Förderanlage und an den ergonomischen Vaculex®-Vakuumhebelifterlösungen von piSMART® gearbeitet.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns