Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piFLOW®t Tablettenförderer

Schonende Förderung von empfindlichen Lebensmitteln

Datum 22.02.2017

Revolutionäre Durchflusssteuerung des neuen Vakuumförderers garantiert den schonenden Transport von empfindlichen Lebensmitteln.

Täby, Schweden – Das Problem des Transports von empfindlichen Lebensmitteln, wie z.B. Nüsse, Samen, Bohnen, Süßigkeiten, sowie Nahrungsergänzungsmittel Tabletten und Kapseln konnte mit Hilfe von Vakuum erfolgreich gelöst werden. Der Vakuumförderer piFLOW®t von Piab wurde für die schonende Handhabung von empfindlichen Stoffen konzipiert. Der piFLOW®t zeichnet sich durch eine innovative und bahnbrechende neue Technologie aus, die bereits zum Patent angemeldet ist.

"Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass die Lebensmittel langsam und mithilfe eines geführten Einlasses in den Förderer geleitet werden, wobei komplett auf störende Kanten verzichtet wurde. Dadurch kann ein absolut vorsichtiger Transport der Lebensmittel gewährleistet werden. Mit dem piFLOW®t gehören beschädigte Süßigkeiten der Vergangenheit an", so Jarno Tahvanainen, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Material Handling bei Piab.

Mit einem Transportvolumen von bis zu vier Millionen Produkten pro Stunde kann der piFLOW®t Vakuumförderer auch für den Transport von zerbrechlichen Produkten innerhalb einer Verarbeitungsanlage eingesetzt werden. Der Lebensmittelindustrie wird damit die Möglichkeit eines sicheren Transportes von glasierten Süßigkeiten/Bonbons, gerösteten Kaffeebohnen, ganzen Nüssen sowie Nahrungsergänzungsmitteln, Tabletten und Kapseln ermöglicht.

Es sind weder ungeeignete Standardgeräte noch alternative, oftmals mühsame manuelle Methoden nötig. Der piFLOW®t transportiert das Produkt zwischen den unterschiedlichen Verarbeitungseinheiten wie zum Beispiel Tablettenpresse, Beschichtungstrommel und Verpackungsanlage hin und her, ohne es dabei zu beschädigen.

Das Herzstück des piFLOW®t-Förderers ist die unternehmenseigene piGENTLE® -Technologie, eine innovative, zum Patent angemeldete Technologie, die einen schonenden Produktfluss sicherstellt, indem der Speisedruck der Pumpe reguliert wird und dadurch empfindliche Stoffe oder andere fragile Produkte so schonend wie möglich transportiert werden. Der piFLOW®t ergänzt die beliebte und hochwertige Palette der piFLOW®-Förderer für Pulver und Schüttgut von Piab. Diese Baureihe wurde speziell für die strengen Anforderungen hinsichtlich der Betriebssicherheit und Hygiene innerhalb der Lebensmittelindustrie (piFLOW®f), der Pharmaindustrie (piFLOW®p) und der chemischen Industrie (piFLOW®i) entwickelt.

Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Labortest mit Ihren empfindlichen Produkten in unserem Testcenter in Butzbach durchzuführen.

Über Piab

1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns