Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Extrem leichte dezentrale Vakuumerzeuger piSTAMP

Presswerke generisch nachrüsten mit piSTAMP

Datum 03.10.2016

Der extrem leichte dezentrale Vakuumerzeuger passt für generische Saugnapfhalterungen in Werkzeugen

Täby, Sweden – Mit dem neuen dezentralen generischen Vakuumerzeuger piSTAMP bietet Piab ein benutzerfreundliches Nachrüsttool für Presswerke in der Automobilbranche an. Der extrem leichte Vakuumerzeuger, der in einem kompakten minimierten Gehäuse erhältlich ist, zeichnet sich durch einen einzigartigen und integrierten Lösemechanismus aus. piSTAMP wurde speziell für die Presswerkautomation in der Automobilbranche entwickelt. Automobilhersteller werden von der zugrunde liegende Technologie wesentlich profitieren. 

Mit dem komplett dezentralen Design mit seitlichen Druckluftanschlüssen und einem unten liegenden Vakuumanschluss passt piSTAMP perfekt in generische Saugnapfhalterungen, wie sie in den Toolsystemen von Standardpresswerken zu finden sind. Das Design und die Montageschnittstellen passen hervorragend zu den generischen Systemen, die in der Automobilbranche verwendet werden. Die Druckluft- und Vakuumanschlüsse werden durch Schnellsteckanschlüsse mit unterschiedlichem Durchmesser unterstützt.

Der Vakuumerzeuger piSTAMP ist aus leichtem und sehr langlebigem PA66-Material hergestellt. Die integrierte Piab COAX® Technologie, gewährleistet niedrigen Luftverbrauch (typischerweise 25 Prozent weniger als Konkurrenztechnologien), herausragende Saugkapazitäten und schnelle Belüftung. Im Lieferumfang sind für gewöhnlich zwei MICRO COAX® Cartridges zur Unterstützung der Saugnäpfe bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen enthalten. Bei Verwendung mit kleineren Saugnäpfen oder bei niedrigeren Zyklusgeschwindigkeiten gibt es die Option mit einer Cartridge für zusätzliche Einsparungen im Luftverbrauch.

„Der piSTAMP Vakuumerzeuger zeichnet sich durch ein wesentlich geringeres Gewicht pro Einheit im Vergleich zu den Wettbewerbsprodukten aus. Das geringere Gewicht pro Einheit entspricht einer Gesamtgewichtseinsparung von mehr als 500 Gramm für einen typischen Presswerkgreifer mit acht Saugnäpfen. Dadurch kann man schnellere Taktzeiten pro Pressenstraße erzielen, was wiederum eine geringere Abnutzung der Roboterarme bedeutet“, so Josef Karbassi, Vizepräsident der Automationsabteilung bei Piab.
Die integrierte Lösefunktion mit dem sehr schnellen Exhaust Block Release (EBR) basiert auf einer langlebigen Membran aus Polyurethan, die staubunempfindlich ist. Dadurch sind höchst zuverlässige Produktionssysteme mit verbesserter Laufzeit gewährleistet.

Über Piab

1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns