Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

ergonomische Vakuumheber piLIFT®SMART

Piabs piLIFT®SMART hebt die Lasten bei Armatec

Datum 13.01.2020

Der Film unseres ergonomischen Vakuumhebers piLIFT®SMART beim Einsatz im Lager eines Kunden verdeutlicht die Vorteile.

Taby, Schweden – Die Waren werden manchmal in so tiefen Kisten an das Lager von Armatec geliefert, dass die Mitarbeiter früher hineinspringen mussten, um sie zu leeren. Heute verwenden sie den piLIFT®SMART von Piab, um in das Innere zu gelangen und angelieferte Objekte von unterschiedlicher Größe, Form und Gewicht zu heben sowie zu sortieren.

In einem neu produzierten Film zeigt Piab seinen neuesten ergonomischen Vakuumheber, den piLIFT®SMART, im Einsatz in einem zufriedenen Kundenlager, was die Vorteile sowohl in Bezug auf die Produktivität als auch auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter deutlich macht. Die Ergonomic Handling Division von Piab (ehemals Vaculex®) ist spezialisiert auf Heber, die das Arbeitsumfeld verbessern. Im Lager von Armatec brauchen sich die Mitarbeiter nicht mehr zu bücken und schonen so ihren Rücken.

Armatec mit Sitz in Göteborg, Schweden, bietet intelligente technische Lösungen für Wasser, Kühlung, Heizung und Verarbeitung. Die hochqualifizierten Mitarbeiter des Unternehmens bauen Systeme aus Teilen und Komponenten, die von verschiedenen Lieferanten geliefert werden. Nach guten Erfahrungen mit Vaculex®-Vakuumhebern kontaktierte Lagerleiter Anders Carlsson Piab, als das Unternehmen sein Arbeitsumfeld für den Wareneingang verbessern wollte.

 „Der piLIFT®SMART ist wirklich etwas Besonderes! Extrem benutzerfreundlich, leise und intelligent - er erfüllt alle unsere Anforderungen, ich würde die piLIFT®SMART-Lösung auf jeden Fall empfehlen“, sagt er begeistert.

Als weltweit einziger Industry 4.0 Lifter bietet piLIFT®SMART intelligente Funktionen, die dem Bediener und dem Betrieb live Performance-Informationen liefern. Wartungsteams profitieren von Serviceindikatoren, die eine maximale Betriebsleistung gewährleisten. Auf der Smart Plattform können das Gewicht der Objekte, der Stromverbrauch, die Anzahl der angehobenen Objekte usw. überwacht werden. Über eine webbasierte Plattform können die Nutzungsdaten live eingesehen und/oder auch zu Berichten zusammengefasst werden.

„Der Film zeigt die Vorteile der Kombination von bester Vakuumhebetechnik mit dem niedrigsten Energieverbrauch, minimalen Geräuschpegeln und intelligenten Datenfeatures auf dem Markt. piLIFT®SMART hilft den Armatec-Mitarbeitern, 1-2 Tonnen pro Tag einfach und schnell zu heben - ohne den Rücken zu verletzen“, sagt Pia Hansson, Marketing Manager, Piab Ergonomic Handling Division.

Im Sortierbereich von Armatec wird piLIFT®SMART auch zum mühelosen Bewegen von Leerpaletten mit einem Stückgewicht von rund 20 kg eingesetzt. Da der Heber bis zu 40 kg tragen kann, kann der piLIFT®SMART auch Paletten mit gesicherter Last heben. Eine deckenmontierte Aufhängung, die für den Betrieb innerhalb der 65 Quadratmeter des Lagers ausgelegt ist, ermöglicht es dem Heber, alle notwendigen Arbeitsplätze zu erreichen.

 „Bei Armatec streben wir nach Nachhaltigkeit, und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter ist für uns von zentraler Bedeutung. Seit der Investition in den piLIFT®SMART haben wir ein reibungsloseres Arbeitstempo und weniger beschädigte Güter erreicht. Der Lifter von Piab hat unsere Arbeitsumgebung auf neue Ebenen gehoben", sagt Jens Helgegren, Leiter Qualität, Nachhaltigkeit und Technik bei Armatec.

„Die Erfahrungen von Armatec sind eindeutig sehr ermutigend. Es ist immer ein Vergnügen, begeisterte und zufriedene Kunden zu treffen. Und es gibt noch andere - ein großes Logistikunternehmen in Hamburg hat kürzlich einen piLIFT®SMART installieren lassen“, sagt Markus Olofsson Carlbom, Produktmanager Ergonomic Handling Division.

 

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauer aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit fast 500 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden SEK im Jahr 2018 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab setzt auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen, um seine Rolle als Weltmarktführer von Greifer- und Handhabungslösungen zu etablieren.

Weitere Informationen

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns