Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piFLOW®t Tablettenförderer

Neuer Weltstandard für die Förderung von Tabletten

Datum 01.02.2016

Revolutionäre Durchflusssteuerung des neuen Vakuumförderers garantiert den schonenden Transport von Tabletten.

Täby, Sweden – Nachdem die Herausforderung des Transports von empfindlichen Tabletten nun erfolgreich gelöst werden konnte, präsentiert Piab den piFLOW®t-Förderer - den ersten Tablettenförderer der Branche. Der piFLOW®t zeichnet sich durch eine innovative und bahnbrechende neue Technologie aus, die bereits zum Patent angemeldet ist. Diese Technologie verspricht eine Revolutionierung des automatischen Transports von Tabletten und anderen zerbrechlichen und empfindlichen Produkten.

"Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass die Tabletten langsam und mithilfe eines geführten Einlasses in den Förderer geleitet werden, wobei komplett auf störende Kanten verzichtet wurde. Dadurch kann ein absolut vorsichtiger Transport der Tabletten gewährleistet werden. Mit dem piFLOW®t gehören beschädigte Tabletten der Vergangenheit an", so Jarno Tahvanainen, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Material Handling bei Piab.

Mit einem Transportvolumen von bis zu vier Millionen Tabletten pro Stunde ist der piFLOW®t in erster Linie für Tabletten und Kapseln der Pharmaindustrie gedacht. Der Tablettenförderer kann jedoch auch für den Transport von zerbrechlichen Produkten innerhalb einer Verarbeitungsanlage eingesetzt werden. Weitere mögliche Anwendungen sind der Transport von glasierten Süßigkeiten/Bonbons, gerösteten Kaffeebohnen und ganzen Nüssen. 

Es sind weder ungeeignete Standardgeräte noch alternative, oftmals mühsame manuelle Methoden nötig. Der piFLOW®t transportiert die Tabletten zwischen den unterschiedlichen Verarbeitungseinheiten wie zum Beispiel Tablettenpresse, Beschichtungstrommel und Blisterverpackungsanlage hin und her, ohne dabei die Tabletten zu beschädigen.

Das Herzstück des piFLOW®t-Förderers ist die unternehmenseigene piGENTLE™-Technologie, eine innovative, zum Patent angemeldete Technologie, die einen schonenden Tablettenfluss sicherstellt, indem der Speisedruck der Pumpe reguliert wird und dadurch Tabletten, Kapseln oder andere fragile Produkte so schonend wie möglich transportiert werden.  Der piFLOW®t ergänzt die beliebte und hochwertige Palette der piFLOW®-Förderer für Pulver und Schüttgut von Piab. Diese Baureihe wurde speziell für die strengen Anforderungen hinsichtlich der Betriebssicherheit und Hygiene innerhalb der Pharmaindustrie (piFLOW®p), der Lebensmittelindustrie (piFLOW®f) und der chemischen Industrie (piFLOW®i) entwickelt.

Über Piab

1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns