Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Rechteckiger DURAFLEX® RB20x40P Saugnapf

Mit rechteckigen Saugnäpfen die Messlatte höher gelegt

Datum 26.01.2016

Der rechteckige DURAFLEX® Saugnapf ist optimal für die Handhabung von Flowpack-verpackten Süßigkeiten in Riegelform geeignet.

Täby, Schweden – Der rechteckige DURAFLEX® Saugnapf RB20x40P war seit seiner Entwicklung von Anfang an ein voller Erfolg und ist bereit, den Markt der Flowpack-Verpackungen im Sturm zu erobern. Nach einer sechsmonatigen Phase des exklusiven Gebrauchs durch einen der Maschinenbauer auf diesem Markt, steht der Saugnapf nun dem Rest der Flowpack-Industrie zur Verfügung.

„Unser Saugnapf RB20x40P wurde speziell für die Handhabung von Flowpack-verpackten Süßigkeiten in Riegelform entwickelt, aber er kann selbstverständlich auch für alle anderen kleinen, eckigen Flowpack-Verpackungen verwendet werden. Er gewährleistet eine sichere und ungefährliche Handhabung, bei der weder die Verpackung noch ihr Inhalt beschädigt wird“, erklärt Josef Karbassi, Vizepräsident der Automation Division von Piab.

Der Saugnapf mit den Maßen von 20 x 40 mm ist ideal für den automatisierten Transport kleiner, eckiger Verpackungen. Die Saugnäpfe aus DURAFLEX® werden aus einem Material hergestellt, dass sowohl die Elastizität von Gummi als auch die Widerstandsfähigkeit von Polyurethan aufweist, und sind daher insbesondere für die Handhabungvon unebenen und porösen Oberflächen geeignet. Haltbarkeit und Rückstellfähigkeit des Materials erhöhen die Lebenszeit der Saugnäpfe und gewährleisten daher einen höheren Return on Investment (ROI).

Da der Saugnapf RB20x40P eine relativ feste Lippe aufweist, werden Probleme vermieden, die rechtwinklige Saugnäpfe oft mit sich bringen, wie zum Beispiel das Einsaugen der Lippe in den Saugnapf, das zu einer schwachen Leistung führt. Dank seines festen und gleichzeitig flexiblen Griffs entspricht der Saugnapf den besonderen Anforderungen der Flowpack-Industrie, wo er die Produktivität erhöhen und die Ausfallzeit reduzieren wird.

Da der Saugnapf mit nur einem Balg konzipiert ist, weist er eine niedrige Gesamthöhe auf und passt auch in einen Bereich mit wenig Platz. Außerdem ist der RB20x40P mit zwei verschiedenen Anschlusstücken erhältlich, damit nach der Installation eine korrekte Ausrichtung gewährleistet werden kann.

Über Piab

1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns