Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCOMPACT® MICRO

Hervorragende Betriebsdauer mit dem weltweit schnellsten Ejektor mit integrierter Steuerung

Datum 25.03.2014

Piab hat seine Baureihe piCOMPACT®, das erste auf dem Markt verfügbare plattenmontierte und funktionelle Ejektorsystem, das auf der energieeffizienten COAX®-Technologie basiert, aktualisiert.

Durch den Betrieb bei geringem Speisedruck und die Maximierung des Auslastungsgrads der Druckluft reduzieren die COAX®-Ejektoren den Energieverbrauch für Hersteller, während gleichzeitig die Produktivität und die Betriebssicherheit gesteigert werden. Die Produkte der piCOMPACT®-Reihe eignen sich ideal für die sogenannten „Pick-and-Place"-Anwendungen, bei denen die effiziente Handhabung kleiner, schwerer Teile eine wichtige Rolle spielt, wie in den Bereichen Elektronik, Halbleiter, Kunststoffe, Metall, kleine Verpackungen, Bestückung und Roboterintegration.

Durch die Verwendung der einzigartigen COAX®-Kartuschen von Piab, dem kleinsten mehrstufigen Vakuumejektor der Welt, bietet die piCOMPACT®-Reihe eine um das Dreifache erhöhte Saugleistung im Vergleich zu ähnlichen Produkten. Dies reduziert den Energieverbrauch um 30-50 Prozent verglichen mit herkömmlichen Ejektoren, was wiederum zu erheblichen Vorteilen im Bereich der Nachhaltigkeit sowie zu Energie- und Kosteneinsparungen führt. Durch ihre gesteigerte Saugleistung erhöhen die piCOMPACT®-Ejektoren den Grip auf den Produkten, um die Aufnahmegeschwindigkeit zu steigern, Produktschäden zu minimieren und Abfall zu reduzieren. piCOMPACT® bietet ferner eine schnellere Freigabe der Produkte von den Saugnäpfen auf die Fertigungsstraße für ein erhöhtes Maß an Effizienz.

Die intelligente Energie Spar Funktion ES schaltet effektiv die Druckluftzufuhr ab, wenn das eingestellte Vakuumniveau erreicht ist. Eine weitere Besonderheit, die mit der ES-Funktion kombiniert ist, ACM ( Automatische-Zustands-Überwachung), verhindert das bekannte „Flattern". Dies tritt auf, wenn ein Kompaktejektor mit ES System poröse Materialen saugt, oder ein Saugnapf verschlissen ist. DAS ACM überwacht automatisch, ob das Energiespar System benötigt wird oder nicht. Es kann auch für die Überwachung verwendet werden, wann abgenützte Saugnäpfe ersetzt werden müssen. Integrierte, direkt gesteuerte Ventile für Ein/Aus und Abblasen sind Teil des kompletten piCOMPACT® Pakets und gewährleisten Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und hohe Taktzeit dieser einzigartigen Kompaktejektoren.  Die benutzerfreundlichen Einstellungen von piCOMPACT® zur Signalgebung und Energieeinsparung bedeuten, dass keinerlei Risiken für Fehler bei der Einstellung der Parameter für einen effizienten Vakuumbetrieb bestehen.

Die Produkte in der aktualisierten piCOMPACT®-Baureihe sind kleiner und leichter als herkömmliche Ejektoren und reduzieren das Gesamtgewicht des Vakuumfördersystems. Diese innovative Bauweise ermöglicht es, dass die Vakuumsysteme schneller laufen, um die Produktionskapazität zu steigern.

„Heutzutage sind Vakuumejektoren wichtige Bestandteile zahlreicher allgemeiner Fertigungs- und Automatisierungsanwendungen in vielen verschiedenen Sektoren, mit hunderten unterschiedlichen Produktanforderungen. In allen Bereichen sind die Hersteller auf der Suche nach einer optimierten Leistung in Verbindung mit reduzierten Gesamtbetriebskosten, während gleichzeitig der Einfluss auf die Umwelt berücksichtigt wird," erklärte Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication, Piab. „Der Energieverbrauch ist ein wichtiger Aspekt für Hersteller, die die Kosten des kompletten Vakuumsystems senken möchten. Dank des Betriebs bei einem niedrigen Druck mit der effizienten COAX®-Technologie steigert die piCOMPACT®-Produktreihe die Produktivität kleiner Produkttransportanwendungen, spart Geld und reduziert den CO2-Fußabdruck des Herstellers."

Die piCOMPACT®-Vakuumejektoren stehen in zahlreichen verschiedenen Ausführungen zur Verfügung, um in eine Vielzahl an Systemen eingebaut werden zu können, einschließlich jener Systeme, die extrem niedrige Speisedrücke oder besonders tiefe Vakuumniveaus erforderlich machen. Darüber hinaus lassen sich die kompakten Ejektoren mühelos und ohne Veränderungen in bestehende Fertigungsstraßen integrieren und können schnell konfiguriert werden, um den individuellen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Mehr Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns