Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex®-Vakuumheber von Piab für Fässer

Fässer ergonomisch handhaben - mit Vaculex® Hebeliftern

Datum 21.02.2018

Der ergonomische Vaculex® Vakuumheber von Piab erhöht die Produktivität in Brauereien und schont den Rücken.

Täby, Schweden

Sie sind ein boomendes Geschäft – Mikrobrauereien. Dabei ist die Arbeit dort oft  durch schwere Handarbeit für eine oft sehr begrenzte Anzahl von Mitarbeitern gekennzeichnet. Es braucht in der Regel zwei Personen, um ein Fass mit einem Gabelstapler anzuheben und zu drehen und die lieferbereiten Fässer zu stapeln. Das Ergebnis ist ein hohes Risiko von Belastungsverletzungen bei den Mitarbeitern und teure Maschineninvestitionen.

Eine vakuumbetriebene Lösung für das Handling von Fässern kann das ändern. Brauereien aller Größen produktiver und ergonomisch freundlicher zu machen ist das Versprechen von Piab. Denn der Vaculex® VL hebt, dreht und stapelt schwere und sperrige Fässer oder Tonnen in einer Bewegung. Auf diese Weise können Teile des Prozesses von einem Mitarbeiter und ohne den Einsatz eines Gabelstaplers gehandhabt werden.

Ein ergonomischer Vaculex® VL  Hebelifter, der halbe Fässern (50-60 Liter) handhaben kann, wurde speziell für die Brauereiindustrie entwickelt. Angetrieben von einer elektrischen Vakuumpumpe hebt der er jedes Fass so an, dass die Arbeiter dieses mühelos manövrieren und von einem Platz zum anderen tragen können, ohne sich vor Überanstrengungen oder wiederholten Verletzungen zu fürchten. Da der Einsatz des Vaculex® VL auch in räumlich begrenzten Bereichen möglich ist,  bietet Piab eine einzigartige und flexible Lösung. Selbst bei geringer Deckenhöhe, in engen und begrenzten Bereichen ist der Einsatz kein Problem.  Niedrige Kransysteme, Einschienenbahnen und Kohlefaserarme sind Beispiele dafür, wie Piab Benutzern innovative Antworten auf herausfordernde Umgebungen bietet.

Mit einer ergonomischen und sicheren Arbeitsumgebung ermöglicht Vaculex® VL den Brauereien ein effizienteres Arbeiten. Beispielsweise werden Fässer oft von der Unterseite gefüllt. Dafür müssen sie während des Prozesses umgedreht und angehoben werden und dann zum Stapeln aufgenommen werden. Mit einem Gewicht von bis zu 75 kg pro Stück ist dies selbst für zwei Arbeiter ein harter Job, aber eine leichte Aufgabe für einen ergonomischen Vaculex®-Lifter, der von nur einem Mitarbeiter der Brauerei bedient werden muss.

Ein komplettes Sortiment an Ersatzteilen und hilfreichem Zubehör - wie eine handliche Fernbedienung, eine Schalldämmhaube und ein Energiesparsystem zur automatischen Abschaltung der Pumpe während der Inaktivität - sowie hervorragender Kundendienst und Wartungsunterstützung sorgen dafür, dass Kunden vor, während und nach dem Kauf sicher sein können, mit einer Vaculex®-Lifting-Lösung die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

 

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns