Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Value Line Ejektoren

Ejektor mit doppelter Kapazität für beliebtes Format

Datum 30.11.2015

Zusätzlicher Value Line Ejektor für Low-End-Vakuumsysteme

Täby, Sweden – Piab stellt einen neuen Ejektor der Value Line Baureihe vor. Dieser Ejektor wird auf einem Aluminiumblock montiert und ist so dimensioniert, dass er ein beliebtes Ejektorformat nachbildet. Dies erleichtert die Installation in vielen bestehenden Systemen. Der Ejektor bietet eine optimierte Leistung und einen energieeffizienten Betrieb und ist somit eine kosteneffektive und leicht zu installierende Alternative für grundlegende automatisierte Vakuumsysteme.

Bei der Value Line® handelt es sich um Piabs wirtschaftliche Baureihe für weniger anspruchsvolle Industrieanwendungen, bei denen der Einsatz von Piabs Spezial-Vakuumlösungen nicht erforderlich ist. Bis jetzt umfasst die Baureihe kleine, ultraleichte Vakuumejektoren in zwei unterschiedlichen Designs – im „In-Line“- oder im „T-Design“.

„Die Kapazität des neuen Ejektors beläuft sich auf das Doppelte unserer Inline-Ejektoren. Der wirklich clevere Vorteil ist jedoch sein Design, wodurch er sich gut in bestehende Systeme einfügen lässt, wo er eine bessere Leistung und einen energieeffizienteren Betrieb bietet, und das zum selben Preis wie für Ejektoren der Konkurrenz. Er bietet eine ultimative Win-Win-Situation," so Joseph Karbassi, Vice President der Automation Division von Piab.

Piabs Vakuumejektortechnologie basiert auf Ejektor-Cartridges, die gegenüber konventionellen, einstufigen Ejektoren von vergleichbarer Größe eine bessere Vakuumleistung bieten. Daher können Energieeinsparungen von bis zu 28 Prozent erreicht werden, wenn die Value Line Ejektoren des Unternehmens vergleichbare Ejektoren ersetzen. Das Design der Ejektoren verzichtet ganz auf Klappenventile und die Ejektoren sind hochgradig betriebssicher, selbst in schmutzigen und staubigen Umgebungen.

Die Value Line® Produkte bieten dem Low-End-Markt das, was Piab seinen High-End-Kunden schon seit über 60 Jahren bietet – Fachwissen, Innovation sowie eine globale, einheitliche Lieferung und Kundendienst. Heute bedient das Unternehmen beide Enden des Marktes mit seinen fortschrittlichen, spezialisierten Ejektortechnologie-Lösungen sowie den grundlegenderen standardmäßigen Ejektoren.

Über Piab

1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Mehr Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns