Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab logo

EQT verkauft Piab an Patricia Industries – ein Unternehmen von Investor AB

Datum 30.04.2018

Das zu Investor AB gehörende Patricia Industries hat der Übernahme des schwedischen Unternehmens Piab Group AB von EQT zugestimmt.

Patricia Industries investiert in führende Unternehmen mit einer starken Marktposition und arbeitet aktiv mit diesen Unternehmen zusammen, um das volle Potenzial zu entwickeln. Es ist derzeit im Besitz einer Reihe von schwedischen und internationalen Unternehmen wie Mölnlycke und Permobil. Patricia Industries ist Teil von Investor AB, einer Industrieholding, die 1916 von der Wallenberg-Familie in Schweden gegründet wurde.

Diese Übernahme ist also eine Anerkennung unserer starken Position sowie eine Bestätigung dafür, dass unsere Strategie die Richtige ist. Mit Patricia Industries als neuem Eigentümer wird unser Schwerpunkt nach wie vor auf der Bereitstellung intelligenter Lösungen für den Kunden liegen, auf stetigem Wachstum sowie auf unserem Ziel, der weltweit führende Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen zu werden.

„Piab hat ein starkes Führungsteam und eine gefestigte Unternehmenskultur. Seine bedeutenden Premium-Produkte bedienen eine attraktive Marktnische. Wir sind überzeugt, dass durch den Trend hin zu mehr Automatisierung große Wachstumschancen zu erwarten sind. Piab ist in verschiedenen Märkten führend, kann auf einen großen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen bauen und zeichnet sich durch eine hohe Rentabilität sowie einen starken Cashflow aus. Wir können unser umfassendes Netzwerk und unsere Erfahrung im Maschinenbau nutzen, um Piab bei seinem Weg auf die nächste Stufe zu begleiten“, sagt Johan Forssell, CEO von Investor AB.

„Wir sind stolz darauf, Piab zu übernehmen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erstklassigen Führungsteam bei der Weiterentwicklung des Unternehmens. Unser Schwerpunkt bleibt das Wachstum, dies beinhaltet auch eine zunehmende Durchdringung bestehender Märkte und die Ausweitung des Produktportfolios, sowohl organisch als auch durch Übernahmen“, so Christian Cederholm, Co-Head von Patricia Industries.

„Ich freue mich, dass Piab ein Teil von Patricia Industries und Investor AB wird. Die langfristige Orientierung, das engagierte Eigentumsmodell und der Fokus auf Innovationen werden Piab auf dem Weg in die nächste Entwicklungsphase unterstützen, insbesondere wenn es um die Erschließung neuer Märkte geht. Damit können wir unsere Marktposition und unser Angebot noch weiter ausbauen“, so Anders Lindqvist, CEO von Piab.

Die Genehmigung der Übernahme durch die zuständigen Behörden steht bislang noch aus. Der Abschluss wird für das zweite Quartal 2018 erwartet.

 

Patricia Industries ist im Besitz von Investor AB und tätigt Kontrollinvestitionen in führende Unternehmen mit starken Marktpositionen, Marken und Unternehmenskulturen sowie in Branchen, die auf ein langfristiges Wachstum ausgerichtet sind. Wir möchten gerne die einzigen Eigner unserer Unternehmen sein und mit starken Führungsteams und Vorständen zusammenarbeiten. Wir investieren ohne einer vorher festgelegten Beteiligungsphase und konzentrieren uns auf einen dauerhaften Wertzuwachs sowie auf die Ergreifung von organischen und nicht-organischen Wachstumschancen.

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 460 Beschäftigten, einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter von Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in der Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns