Datum 25.01.2019
piLIFT® SMART läutet eine neue erfolgreiche Ära für Vakuumheber ein.
Täby, Schweden – Piab ist stolz darauf, den piLIFT® SMART vorzustellen, einen echten Durchbruch für das Vakuumheben. Piabs piLIFT® SMART stellt einen Paradigmenwechsel dar: Er ist der erste Industrie-4.0-fähige Vakuumheber am Markt, da er die gleichen physikalischen Prinzipien wie alle Vakuumheber nutzt, aber smarter, energieeffizienter, leiser und im Design ergonomischer ist. Mit dem piLIFT® SMART wird das ergonomische Vakuumheben auf ein neues und höheres Niveau gehoben. Dies ist unerlässlich, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und die kontinuierliche Entwicklung und den Erfolg ihrer Branchen sicherzustellen.
Dank intelligenter Datenfunktionen, die auf Internet-Konnektivität basieren, ist der piLIFT® SMART Vakuumheber von Piab in der Lage, die Versprechen der Industrie 4.0 zu erfüllen. Der benutzerfreundliche Vakuumheber erfasst und überwacht Bewegungen und reagiert schnell auf die Absichten der Benutzer. Er hebt und wiegt Lasten gleichzeitig, sammelt und protokolliert Daten und macht Prozessstatistiken und -analysen für den Benutzer sofort über das Login auf der Internet-Plattform verfügbar.
Da Ergonomie das Herzstück aller Vakuumheber von Piab ist, wurde jeder Aspekt des piLIFT® SMART auf Ergonomie und natürliche Bewegungsabläufe ausgelegt. Von der Form des Griffs (die eine Benutzung durch Rechts- und Linkshänder ermöglicht), dem Handschutz und der Möglichkeit, Objekte von der Seite zu greifen und zu drehen, bis zur Platzierung der Steuerungen für variable Geschwindigkeit und dem minimierten Betriebsgeräuschpegel orientiert sich das Design des piLIFT® SMART an der Ergonomie und am Wohlbefinden der Benutzer. Die Vakuumheber von Piab reduzieren das Verletzungsrisiko der Mitarbeiter erheblich und reduzieren die Körperbelastung des Bedieners um mehr als 80 Prozent – bei gleichzeitiger Optimierung der Produktivität.
Der um 76 % geringere Stromverbrauch trägt zu den Vorteilen der patentierten Technologie bei, die den neuen Vakuumheber untermauert. Mit der Fähigkeit, Objekte bis zu einem Gewicht von 40 kg zu heben, bietet der piLIFT® SMART die allerbeste Vakuum-Hebetechnologie für Kunden in einer Vielzahl von Branchen. Durch den zusätzlichen geringen Energieverbrauch, minimale Geräuschpegel und intelligente Datenfunktionen hebt der schnelle und intuitive piLIFT® SMART das Vakuumheben auf ein überragendes Niveau.
„Die Fähigkeit des piLIFT® SMART, Daten zu sammeln und zu analysieren, um Flüsse und Prozesse zu optimieren, ist enorm. Ich sehe große Vorteile für unsere Kunden darin, Hebetechniken zu optimieren, die Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und die Ausrüstung in Topform zu halten“, sagt David Collins, Vice President und Head of Piab’s Ergonomic Handling Division.
piLIFT® SMART Handzettel (pdf)
Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.
Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe
Tel.: +49 6033 7960-0
E-Mail: andrea.bodenhagen@piab.com