Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piFLOW®p SMART Changeover Champion

The Changeover Champion

Datum 04.06.2019

Wechseln Sie das Fördergut in 10 Minuten anstatt in 1 Stunde. piFLOW®p SMART bietet einen sechsmal schnelleren Wechsel.

Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie Ihre Produktivität mit Piab’s neuem piFLOW®p SMART Vakuumförderer. Sechsmal schnellerer Wechsel des Förderguts als bei einem herkömmlichen Vakuumförderer. piFLOW®p SMART richtet sich in erster Linie an Branchen, die viele verschiedene Fördergüter handhaben und/oder bei denen häufige Wechsel erforderlich sind.

Mit jedem neuen Förderzyklus beweist der piFLOW®p SMART seinen Namen. Durch maschinelles Lernen wird der Prozess automatisch optimiert, indem ein fehlerfreier Transport des Förderguts konfiguriert und angepasst wird. Der piFLOW®p SMART ist ein ultimativer Förderer für Branchen, bei denen viele verschiedene Fördergüter transportiert werden und wo der schnelle Wechsel Zeit und Geld sparen kann. Gerichtet in erster Linie an die Lebensmittel- und Pharmaindustrie ist der piFLOW®p SMART ein wahrer Leistungs- und Produktivitätsförderer!  

Sehen Sie den piFLOW®p SMART zum ersten mal auf der Expo Pack Mexico in Guadalajara, 11.-13. Juni

Weitere Informationen

Milan Bratt, Produktmanager Vakuumförderung

Tel: +46 (0) 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns