Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Die Handhabung von schweren Holzplanken

Gibt es die absolute Wahrheit?

Datum 26.04.2016

Aus der Branche hören wir manchmal Kommentare wie: „Der COAX® Ejektor ist zwar großartig und effizient, aber leider kann ich ihn aufgrund unserer staubigen Umgebung nicht verwenden, da er verstopfen würde.“

Es fasziniert mich immer wieder, das zu hören. Stimmt das wirklich? Ich frage mich häufig, woher diese Auffassung kommt. Vielleicht von Anbietern von einstufigen Ejektoren? Aber die eine Sache ist, so etwas zu behaupten, und die andere Sache, ob das auch wirklich der Wahrheit entspricht. Gibt es also die absolute Wahrheit? Oder gibt es immer zwei Seiten der Medaille? Wir waren uns ziemlich sicher, dass die Behauptung, dass COAX® Ejektoren in staubiger Umgebung verstopfen, nur ein Gerücht ist, da wir schon so oft entsprechende Versuche unter diesen Bedingungen durchgeführt hatten. Und doch gibt es immer wieder Kunden, die das behaupten. Wir haben uns schließlich dazu entschlossen, Tests durchzuführen, die Ergebnisse aufzuzeichnen und der Welt die Fakten zu präsentieren. Vielleicht war ja ein wenig Staub in Ordnung? Wir aber wollen die große Herausforderung. Also lasst uns eine Umgebung erschaffen, wo praktisch niemand mehr arbeiten kann, weil so viel Staub vorhanden ist. Lasst den COAX® Ejektor zum Einsatz kommen, um zu sehen, wie lange es dauert, bis er verstopft ist.

Gesagt, getan. Wir haben eine Testumgebung aufgebaut, die schmutziger als die Produktionseinheit war, und haben beobachtet, was passiert. Das Ergebnis war unglaublich. Wir haben uns entschlossen, eine Demo-Baugruppe herzustellen und diese auf einer unserer wichtigsten Ausstellungen, der Pack Expo 2015 in Las Vegas, zu zeigen. Es war herrlich anzusehen! Wir haben die Ergebnisse auf YouTube gepostet, damit es die ganze Welt sehen kann.

Schauen Sie sich das nachfolgende Video an und sehen Sie selbst. Und vielleicht gibt es ja manchmal doch die absolute Wahrheit. Manchmal werden Gerüchte vielleicht verbreitet, um genau das Gegenteil zu beweisen. Ich hoffe, dass hiermit zumindest der eine oder andere das Gerücht durchschaut.

Finden Sie heraus, warum energiesparende Mehrfach-Vakuumejektoren ein klein wenig anfällig für Verstopfungen durch Staub sind, und wie dieses Manko problemlos in unserem White paper bewältigt werden kann:

Josef Karbassi
Vice President Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns