Vuoto di processo

Test di tenuta

Molti componenti per risultare idonei devono essere sigillati ermeticamente. Il vuoto rappresenta il mezzo più valido per eseguire questo tipo di test. Quando il vuoto viene applicato, anche una minima perdita determina una variazione di pressione. I test di tenuta vengono eseguiti negli stabilimenti produttivi e presso i fornitori dei ...

Termoformatura

Durante la termoformatura, la pressione atmosferica ambientale viene utilizzata per formare/pressare il foglio di plastica preriscaldato sopra lo stampo. L’aria viene rapidamente evacuata dallo stampo mediante una pompa a vuoto ed un serbatoio che consente di incrementare la capacità del flusso iniziale di svuotamento. Un elevato grado ...

Evacuazione e riempimento di liquidi

Nella fase finale di assemblaggio di alcune manufatti come le auto ed i frigoriferi, i circuiti idraulici devono essere caricati prima che il prodotto finito lasci lo stabilimento. Per velocizzare il processo di riempimento dei fluidi, l’aria esistente nel circuito deve essere evacuata. L’operazione successiva consiste invece nello ...

Laminazione in depressione

Durante la produzione di prodotti laminati come i fogli impiallacciati e gli scafi di barche in plastica, il vuoto viene utilizzato per eliminare le bolle d’aria e rafforzare la struttura del materiale impiegato. Vantaggi con Piab Assenza di manutenzione delle pompe a vuoto Possibilità di integrare la funzione di risparmio ...

Imballaggio sottovuoto

Molti prodotti alimentari come carne, pollame e caffè, vengono spesso confezionati sottovuoto per prolungarne la conservazione. Nel confezionamento in atmosfera modificata (MAP) si introduce un gas inerte all’interno della confezione per modificare le condizioni dell’atmosfera e garantire una migliore conservazione del prodotto. Anche ...

Calibrazione di strumenti in depressione

Calibrazione di strumenti in depressioneIl vuoto viene utilizzato per simulare le differenti pressione atmosferiche e quindi le diverse altitudini per la calibrazione di strumenti. Vantaggi con Piab Assenza di manutenzione delle pompe a vuoto Facilità di regolazione del livello di vuoto Facilità di installazione

Essiccamento in depressione

Il processo consiste nella rimozione di un liquido da un materiale solido mediante l’ausilio del vuoto. L’essiccamento con il vuoto viene spesso utilizzato quando il prodotto è sensibile al calore (causa di ossidazione), per la rimozione di materiali tossici o se il prodotto finito deve risultare estremamente asciutto. Vantaggi con ...

Evacuazione da stampi

Evacuazione da stampiIl vuoto viene applicato alle cavità degli stampi per consentire al prodotto stampato una migliore definizione. Vantaggi con Piab Assenza di manutenzione delle pompe a vuoto Ridotta emissione di rumore Facilità di installazione

Evaporizzazione/cristallizzazione

Il vuoto viene utilizzato per ridurre il punto di ebollizione in modo e consentire una temperatura ed una pressione ottimale durante le fasi di evaporazione o cristallizzazione di liquidi. Vantaggi con Piab Assenza di manutenzione delle pompe a vuoto Facilità di regolazione del livello di vuoto Facilità di installazione

Filtrazione di liquidi

Il vuoto viene utilizzato per aumentare la differenza di pressione applicata al filtro in modo da accelerare il processo di filtrazione. Questa soluzione viene utilizzata nelle applicazioni dove occorre separare i solidi dai liquidi. Vantaggi con Piab Assenza di manutenzione delle pompe a vuoto Facilità di regolazione del livello di ...

Degasaggio

Per ottenere un reale degasaggio di olii ed altri liquidi è necessario utilizzare il vuoto Una regola fondamentale consiste nell’esporre al vuoto la maggior superficie possibile. Vantaggi con Piab Assenza di manutenzione delle pompe a vuoto Facilità di regolazione del livello di vuoto Facilità di installazione