Sollevamento e bloccaggio

Disimpilatore

Il disimpilatore è stato specificatamente sviluppato per alimentare le macchine automatiche per lo stampaggio di fogli in metallo (magnetico o non magnetico), plastica, legno o cartone. Questi fogli vengono prelevati dalla pila di accatastamento e posizionati nel punto di alimentazione della linea. Pompe a vuoto e ventose vengono ...

Alimentatori a disegno

L’unione di materiali in metallo con differente spessore, resistenza o rivestimento superficiale necessitano di un “alimentatore specifico” per le fasi di stampaggio. Gli alimentatori a disegno sono di primaria importanza per realizzare strutture complesse come i telai delle auto che devono sopportare estenuanti test di resistenza ed ...

Stampaggio lamiera e pressa transfer

Il foglio in metallo viene traslato attraverso una serie di presse e trasformato in un pannello. Pannelli scivolosi a causa della presenza di olio, aree ridotte su cui fare presa ed elevata velocità della pressa, rendono cruciale la scelta delle ventose. Le attrezzature di vuoto per la manipolazione dei pannelli cambia ogni volta che si ...

Stampaggio lamiera/assemblaggio componenti

Processo di assemblaggio di componenti stampati. Spesso vengono utilizzati i robot per saldare e per manipolare i componenti. In una stazione automatizzata alcuni robot sicuramente utilizzeranno il vuoto per le operazioni di manipolazione. Il foglio di metallo sarà ancora lubrificato ma, le velocità ed fasi di lavorazione saranno molto ...

Assemblaggio parti metalliche

Nell’assemblaggio di parti metalliche spesso vengono utilizzati dei robot per saldare e per manipolare i componenti. In una stazione automatizzata alcuni robot sicuramente utilizzeranno il vuoto per le operazioni di manipolazione. Il foglio di metallo sarà ancora lubrificato ma, le velocità ed fasi di lavorazione saranno molto più lente ...

Formatura – piegatura, graffatura, foratura e taglio

Il vuoto viene generalmente utilizzato per il carico e lo scarico nei processi di trasformazione dei metalli e qualche volta per trattenere e smistare il pezzo lavorato all’interno della macchina.  La macchina punzonatrice crea fori sul metallo. La macchina a taglio laser è una tecnologia che utilizza il laser per tagliare i ...

Produzione e trasporto vetro

Il vetro viene prodotto in grandi lastre o lamine. Successivamente, questi,  vengono tagliati e forgiati in appositi forni dove assumono la forma finale. Robot e linee di manipolazione movimentano i vetri come fossero dei fogli di lamiera. Quando il vetro ha raggiunto la forma voluta, la lavorazione successiva consiste ...

Movimentazione vetri/pannelli solari

I pannelli solari ed i vetri, vengono manipolati e fissati con il vuoto durante l’intero processo di produzione. Questo manufatto spesso sottile, fragile e sensibile viene trasportato ad elevata velocità con tempi ciclo piuttosto brevi. Le ventose antialone oltre a non lasciare impronte, dispongono di un attacco robusto ed una buona ...

Dispositivi di raccolta

Per il posizionamento automatico e l’immagazzinaggio di pannelli o fiancate in metallo stampato. I pannelli vengono allocati su queste rastrelliere che verranno portate al successivo processo di produzione. Le dimensioni ed il peso dei pannelli, rendono difficile la movimentazione ed il posizionamento manuale. Per queste applicazioni, ...

Stampaggio ad iniezione – rimozione dei particolari dallo stampo

Una volta che è stato formato il particolare plastico, questo deve essere prelevato dallo stampo mediante l’uso di ventose e pompe a vuoto, solitamente installate sul braccio del robot. Spesso la temperatura del prodotto stampato può risultare elevata. Vantaggi con Piab Riduzione dei consumi energetici utilizzando la tecnologia COAX® ...

Lavorazione legno e movimentazione pannelli

Il vuoto viene utilizzato per trattenere e manipolare i pannelli di legno. Solitamente queste applicazioni sono caratterizzate da un ambiente piuttosto polveroso, cicli di lavoro brevi ed un elevato grado di automazione. La porosità, il grado di finitura e la fragilità del prodotto possono notevolmente variare il che rende cruciale una ...

Dima di serraggio con vuoto

In molti settori dell'industria si utilizzano delle dime con vuoto per manterene fermi dei componenti che devono essere assemblati, lavorati, tagliati o piegati. In molti casi il tempo ciclo è molto lungo, per queste applicaizoni si consiglia l'uso di un sistema energy saving. Vantaggi con Piab Ridotto consumo di energia grazie alla ...

Fissaggio per test/misurazione

Il vuoto viene utilizzato sulle attrezzature di test per eseguire dei controlli funzionali del circuito stampato che poggia quindi su appositi contatti elettrici. Il vuoto crea una forza/pressione uniforme su tutto il circuito che premerà su una apposita matrice. Pompe a vuoto e ventose vengono utilizzate anche per trattenere/fissare ...

Sollevatori ergonomici

La riduzione degli infortuni e l’incremento della produttività vengono spesso abbinati all’uso di appositi dispositivi di sollevamento ergonomici. Queste attrezzature consentono ad uno o più operatori di sollevare, spostare, manipolare piccoli e grandi oggetti mediante il vuoto. A differenza dei robot, il dispositivo di sollevamento ...

Stampaggio/movimentazione pneumatici e particolari in gomma

I produttori di pneumatici e particolari in gomma utilizzano il vuoto per lo stampaggio e la manipolazione. Il processo di stampaggio del pneumatico necessita del vuoto per agevolare l’ingresso della gomma nella cavità dello stampo. Pneumatici e parti in gomma vengono solitamente manipolati mediante pompe a vuoto e ventose. Vantaggi con ...

Macchine etichettatrici e decoratrici

Utilizzando il vuoto, le etichette possono essere applicate sull’oggetto mediante macchine etichettatrici ad alta velocità in maniera semplice ed efficiente anche se l’oggetto e soffice o irregolare. Vantaggi con Piab Riduzione dei consumi energetici utilizzando la tecnologia COAX® ed i sistemi di ottimizzazione Tenuta rapida e ...

Robot pick-and-place

L’uso di robot per inserire i prodotti nelle scatole e trasferire queste ultime tra le diverse stazioni di imballaggio è molto frequente in tutte le industrie. Robot pick-and-place ad alta velocità vengono utilizzati per posizionare piccoli oggetti come cioccolatini e biscotti nelle confezioni e spesso, sono abbinati a sistemi di visione ...

Pick-and-place automatizzati

L’utilizzo di specifiche macchine pick-and-place ad alta velocità per manipolare piccoli prodotti è molto frequente nelle industrie di elettronica ed alimentari. Questa applicazione è solitamente caratterizzata da un ciclo molto breve, elevate forze di accelerazione e dalla grande quantità di prodotti che occorre movimentare. Vantaggi ...

Paletizzatori e depaletizzatori

La paletizzazione è l’operazione di posizionamento delle scatole sul pallet o, come alternativa la rimozione della scatola dal pallet (depaletizzatori). Le macchine che eseguono tale funzione, utilizzano pompe a vuoto, ventose ed altri componenti pneumatici. Solitamente, queste macchine sollevano più scatole allo stesso tempo, ...

Cartonatrici

Le macchine cartonatrici provvedono alla realizzazione di scatole partendo da fogli di cartone piano. Le scatole, verranno quindi riempite con i prodotti o, la singola scatola verranno trasferite al reparto di palettizzazione. Come per la maggior parte delle macchine di confezionamento, pompe a vuoto, ventose ed altri componenti ...

Cartonatrici rotative

Le cartonatrici rotative rappresentano la soluzione maggiormente impiegata per realizzare imballi. Queste macchine sono dotate di una serie di barre di vuoto munite di ventose poste in rotazione continua. Le cartonatrici rotative utilizzano dei dispositivi di traslazione per muovere il cartone. Vantaggi con Piab Ridotto consumo ...

Apertura sacchetti

Il vuoto e le ventose vengono utilizzate per prelevare e tenere aperto i sacchetti di carta o plastica. Si consiglia l’utilizzo di ventose dotate di labbro soffice con soffietto robusto per far fronte alle elevate velocità dell’applicazione. Vantaggi con Piab Ridotto consumo energetico con la tecnologia COAX® Presa veloce e ...

Macchina confezionatrice (vertical form-fill-seal verticale)

Durante la fase di formatura del sacchetto, solitamente si utilizzano dei nastri aspiranti per avere una migliore presa su entrambi i lati del film plastico. I nastri aspiranti guidano il foglio in materiale plastico dal rotolo alla posizione finale dove verrà riempito. Dei fori consentono al vuoto di agire sul film, facendolo aderire al ...

Nastro aspirante

Il nastro aspirante consiste in un nastro trasportatore forato dove viene collegato il vuoto attraverso i fori del nastro stesso. Questa soluzione consente di trattenere oggetti di qualsiasi materiale con superficie di appoggio piatta. Il nastro aspirante, in alcuni casi può essere utilizzato per ribaltare il prodotto. Vantaggi con ...