Alimentazione mettifoglio

Mettifoglio

Stazione in cui sono collocati i fogli di carta che alimentano la macchina da stampa. Solitamente vengono utilizzate pompe a vuoto decentralizzate dove il vuoto solleva il foglio ed il soffio separa i singoli fogli di carta. Utilizzando la soluzione Piab, si offre la possibilità di regolare accuratamente le singole pompe in funzione ...

Bianca e volta

Il foglio di carta viene traslato al successivo processo di asciugatura posto nella parte terminale della macchina da stampa. Il dispositivo bianca e volta è generalmente dotato di una pompa a vuoto collegata ad una camera di aspirazione munita di un incavo per il trascinamento della carta. Il foglio di carta viene quindi trattenuto con ...

Frenafogli

Apparato frenate del foglio di carta posto nella stazione di uscita della macchina dove, i fogli di carta stampata vengono impilati. Un sistema di vuoto decentralizzato appositamente dimensionato consente di lavorare alla massima velocità. Vantaggi con Piab L’eiettore singolo per ogni barra frena fogli incrementa il controllo della ...

Piegatrici

Le operazioni di piegatura della carta sono spesso associate ad un ambiente di lavoro rumoroso. Utilizzando una soluzione decentralizzata Piab le pompe interverranno in maniera individuale per ogni singola funzione di vuoto e soffio, ottenendo una riduzione significantiva del livello di rumorosità. Vantaggi con Piab Le pompe a vuoto ...

Rilegatrici

Le pompe per vuoto e soffio vengono utilizzate in maniera estensiva sulle macchine rilegatrici. Un esempio è costituito da una soluzione decentralizzata dove i livelli di vuoto e soffio possono essere regolati con una elevata precisione in modo da ottenere un’ottimale sequenza operativa e consentire alla macchina di produrre alla massima ...

Incollatrici

L’incollatrice è una macchina rilegatrice dove la colla viene utilizzata per confezionare il prodotto. Questo metodo oltre ad essere flessibile risulta molto robusto. Vantaggi con Piab Le stazioni di raccolta e l’alimentatore della copertina possono essere equipaggiati con una pompa decentralizzata Piab per ogni singola funzione di ...

Cucitrici

Le macchine cucitrici utilizzano una spoletta di filo continuo per cucire i fogli insieme. Queste macchine sono idonee per quelle applicazioni dove occorre raggruppare grandi quantitativi di fogli di carta. Vantaggi con Piab Le stazioni di raccolta e l’alimentatore della copertina possono essere equipaggiati con una pompa ...

Cucitrici a punto metallico

La cucitura a punto metallico è il metodo più semplice di rilegatura. Questa soluzione risulta essere anche quella maggiormente utilizzata. Segnature di fogli piegati vengono collocati su delle “selle” e quindi traslate e sovrapposte fino a raggiungere la copertina. La cucitura a punto metallico, viene principalmente impiegata per ...

Inserzionatrici

Processo che consiste nell’inserire un foglio di carta o un volantino all’interno di un catalogo o un libro. Vantaggi con Piab Ogni stazioni di alimentazione può essere equipaggiata con una pompa decentralizzata Piab per ogni singola funzione di vuoto e soffio in modo da minimizzare i consumi energetici ed aumentare il controllo del ...

Fustellatrici

Le macchine fustellatrici vengono utilizzate per stampare e/o tagliare manufatti realizzati in cartoncino/cartone. Per una efficiente funzione di alimentazione di tale materiale, si raccomanda l’uso di pompe per vuoto e soffio decentralizzate. Vantaggi con Piab Possibilità di generare una elevata sovra-pressione del soffio fino a 1,4 ...