Transportadores por vacío para polvos y granulados

Transportadores por vacío para polvos y granulados

El vacío se emplea con gran ventaja a fin de transportar productos secos en polvo a través de sistemas de tuberías. Los sistemas de transporte por vacío de Piab, están construídos con componentes resistentes y de alta calidad. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que ayuden a nuestros clientes a aumentar su productividad.

La producción de alimentos, productos farmacéuticos y químicos, exige el más alto grado de seguridad en cuanto a higiene y funcionamiento. La serie C de los transportadores por vacío de Piab, se ha desarrollado como una respuesta a los rigurosos requerimientos de seguridad e higiene operacional en las industrias alimentarias, farmacéuticas y químicas.

Vacuum conveyor training tutorial

This tutorial will overview some of the more basic parts of the Piab conveying system. The explanation begins at the top of the conveyor (pump) and concludes at the base (bottom valve).

View tutorial (Adobe Flash player is needed.)

 Estándares de calidad Piab 

Piab ofrece transportadores para aplicaciones ATEX. Este tipo de transportadores son examinados conforme a la normativa ATEX por empresas independientes. Piab tiene un sistema de gestión de calidad que cumple de manera regular, con los altos estándares que se requieren para un equipo ATEX.

Dado que existen requisitos especiales de seguridad para la salud de los trabajadores y los equipos que trabajan en atmósferas potencialmente explosivas, la UE ha creado una legislación que llama normativa ATEX. El equipo que está certificado de acuerdo con la normativa ATEX 94/9/CE tiene que ser diseñado de tal manera que no pueda causar una explosion durante el funcionamiento, para el cual ha sido previsto.

Los transportadores cumplen los requisitos para la clasificación ATEX para polvo, para las siguientes zonas: zona 21 y 22 en el exterior y la zona 20 en el interior.

Los transportadores Piab que están clasificados para el uso en atmósferas explosivas tienen características específicas:

  • Todas las juntas/piezas de goma existentes entre las piezas metálicas de la máquina, son fabricadas de materiales disipativos (antiestáticos).
  • Todas las piezas plásticas más grandes están hechas de material disipativo (antiestático)
  • Como una consecuencia de esto, sólo de utilizan variantes antiestáticas de filtros y cono de fluidificación.

Un transportador certificado ATEX, es suministrado con la Declaración de conformidad CE y el marcado CE, que establece claramente la clasificación ATEX y contiene el símbolo EX.
EX II 1/2 D c +80°C 0ºC <= Ta <= 60ºC

La Administración de Alimentos y Drogas de los EE.UU. (FDA - Food and Drug Administration), publica un Código de Regulaciones Federales que determinan el tipo de materiales que se pueden utilizar en contacto con productos alimenticios y farmacéuticos. La serie C de transportadores por vacio de Piab están desarrollados exclusivamente con materiales que están en conformidad con los requisitos de la FDA.

Uno de los objetivos del Departamento de Agricultura Estadounidense (USDA United States Departament of Agriculture), es garantizar la calidad de los productos alimenticios y la seguridad del consumidor. La USDA controla y aprueba los equipos de procesamiento para productos lácteos. Piab sigue las directrices de la USDA.

 

Farmacéutica – Transportadores C

La industria farmacéutica tiene una exigencia muy alta de higiene, así como de seguridad y salud, debido a que muchos de los diferentes polvos producidos en la industria farmacéutica, son peligrosos o considerados un riesgo para la seguridad, Piab diseñó esta serie de transportadores para satisfacer estas demandas especiales. Los ...

Consumo & alimentos – Transportadores C

Aplicaciones comunes en la industria del consumo y alimentación, es el transporte de productos desde grandes/pequeñas bolsas, incorporándolos a las etapas del proceso de producción, o bien el transporte del producto elaborado hacia las líneas de envasado. En el rango de trabajo de los equipos Piab, estos pueden manipular polvos con ...

Química – Transportadores C

La industria química manipula frecuentemente polvos agresivos y peligrosos que requieren equipamiento especialmente diseñado. Los transportadores Piab trabajan con un sistema hermético de vacío, que asegura el más alto nivel en el entorno de trabajo para el operario. Los transportadores de Piab son diseñados conforme a la normativa ...

General – piFLOW™

La industria, a menudo manipula polvos abrasivos que requieren equipos diseñados especialmente. Nuestros transportadores son diseñados con cuerpo de Acero Inoxidable (ASTM 304), para resistir el desgaste de las piezas. Los transportadores Piab están certificados ATEX para polvos. Estándares de calidad Piab Aplicaciones ...

Transportadores ATEX

Desde que existen requisitos especiales de seguridad para los equipos y la salud de los trabajadores en ambientes potencialmente explosivos, la EU ha creado una legislación denominada la Normativa ATEX. (ATEX es la abreviación para ATmósfera EXplosiva). Los equipos que están certificados de acuerdo a la normativa ATEX 94/9/EC ...

Otros accesorios

Si la aplicación, por ejemplo, requiere que la salida de aire de la bomba sea conducida al interior de un sistema de ventilación, para evitar que partículas del producto transportado se fuguen al ambiente circundante, se puede montar a la bomba una salida centralizada. Si hay necesidad de reducir el nivel de ruido, existe la opción de un ...

Partes de repuesto

El transportador por vacío es fiable y requiere un mínimo de mantenimiento. Sin embargo, es necesario cambiar regularmente algunas partes para mantener la máxima productividad.